OリングS(固定用)NBRのレビュー
- 用途:
- バイクのメンテナンス
プライベーターなので1個から入手できるのは助かります。
- 用途:
- 混合水栓の開閉バルブのOリングの交換
Oリングが劣化して水が漏れるようになったので、Oリングを取り外し、計測。溝も計測して、ひずみ率や充てん率を見ながら選定しました。今のところ、問題なく使えています。
- 用途:
- オートバイ修理
サイズが合えば純正部品の代用に使っています。サイズが豊富で一個から買えるので助かります。
- 用途:
- キャブレターのフロートバルブのOリング
とあるキャブレターのオーバーフローに
悩まされていて純正のOリングが在庫無し
だったんでスカスカのOリングを外して
微妙に大きさを測って当商品を購入
しました。取り付けてガソリンを入れて
一応、オーバーフローは亡くなり
良い感じを保っています。
- 用途:
- キャップの防水パッキン
特に問題はありません。強い溶剤耐性はわかりません。
- 用途:
- ミニ・エアコンプレッサのヘッド修理
- 対象商品:
- 11094772
12Vミニ・エアコンプレッサでタイヤに空気を入れることができなくなり、分解してみるとヘッドの逆止弁にあったと思われるOリングが紛失していました。弁の裏側にある溝の型をとって寸法を推定し、数種類のOリングを購入・装着してテストしたところ、本品で動作するようになりました。7kg/cm2でも全く逆流しません。大満足です。
- 用途:
- カワサキ 650RSに使用
- 対象商品:
- 35495214
純正キャブレターのフロートチャンバーガスケットに使っています。
サイズが丁度いいですし、安価で助かります。
- 用途:
- 防水用として
- 対象商品:
- 11095025
電池交換時に分解したらOリングにヒビがあった。
サイズを計測するとちょうど良いサイズのOリングがモノタロウにあったので購入。
グリスを多めに持って装着した所、現時点では問題なく防水出来ているようです。
- 用途:
- メンテ
- 対象商品:
- 11094867
K6AのISCV(バイメタルが付いている方)の清掃時に交換。元のOリングと比べ少し小さかったが今の所問題ない。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 修理部品として
- 対象商品:
- 11094745
発注が少数だったので、1枚単位での発注が出来たのはとても有難かったです。この種の部品は種類が多く、部品現物の寸法から同じ物を探すのに少々手間が掛かりますので、内径、外径、線径等で検索できるようになれば便利だと思います。