メタルエフモールのレビュー

平均満足度 4.15 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メタルエフモール マサル工業
マサル工業
409 / 税込 450
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。 【用途】●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
共進電気株式会社 様2024-06-25
用途:
LAN工事でのUTPケーブル保護
対象商品:
11098446

メタルモールと比べて、軽く、切断も簡単ですので、現場で使用しやすい。

2021-09-24
用途:
配線の隠蔽
対象商品:
25788569

普通のモールより、しっかりとしていて見た目も違和感なく今後も使用したい商品です。

1人が参考にしています
2021-08-15
用途:
電気工事
対象商品:
11098421

前回も購入したので、今回も購入しました。
とりあえず、第一種免許保有者です。

1人が参考にしています
2021-03-06
用途:
電源配線の化粧
対象商品:
11098446

見た目普通のメタルモールと変わり無く、
パイプカッターにモール用アダプターもしくは専用カッターなら簡単に切れて楽。
ただ分解して別々に切ると割れやすいので注意が必要です。

株式会社上田コーポラス 様2019-06-26
用途:
腰壁のモールディング部材として
対象商品:
11098421

金属被覆が薄いので、巾木部分の切り欠きが容易。
ただ、ペラペラなので、少し叩くと凹んでしまいます。
A型・B型モールと一緒に腰壁の装飾部材として使いました!

1人が参考にしています
2019-03-30
用途:
配線カバー
対象商品:
11098446

普通のエフモールに比べて格段に高級感があり良い商品でした。加工がもう少しし易ければ言うことなしです。

2019-02-11
用途:
リビングのTVコンセントからTVラック裏まで
対象商品:
11098446

5C同軸ケーブルの収容に使用しましたが、エフモールに比べてみためがきれい。強度はここまで求めないので、金属部分をもう少し薄くして加工しやすくし、曲がり部材があればいい。一般家庭用に防護用ではなくデザイン重視の製品にしてほしい。

さいとう整骨院 様2018-09-18
用途:
白い受付カウンターの配線用モール
対象商品:
11098446

金ノコでカットしたのですが、塗装面を少しきずつけてしまいました。
塗装面は、もともと綺麗なもので、もっとカットが容易なものにしてほしい。
白い受付カウンターにテービルタップを設置するのにつかいました。

2022-05-14
用途:
通信工事
対象商品:
11098421

商品ではなく配送ですが、複数種類購入したため揃い次第配送を希望したのにも関わらず、一品入荷遅れのためバラバラに配送された。揃い次第とは??
配送業者も再配達時時間指定できない、営業所は県内に3ヶ所しかないので取りにも行けない。
納期に余裕がある状況でないとモノタロウは使えないなと思いました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

プランニングオフィスイイジマ 様2018-05-11
用途:
配線の配管等
対象商品:
11098421

通常のメタルモールと比べると、内側のモールがプラ製なので両面テープのみで施工できるので、配管が楽ですしジョイントパーツも全て揃うので、良く利用させて頂いています。

アーキテック 様2021-12-26
用途:
配線工事

配線モールと部材と一緒に注文したが、部材のみ置き配、しかも連絡なし。モールは不在通知が投函されていて再配達手配。結局、使いたい日に間に合わず。これ程いい加減な配送されるとは思いもよらなかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘の内容は、担当部署に貴重なご意見として報告させていただきます。よろしくお願いいたします。

有限会社エムアイティ 様2014-02-05
用途:
ネットワーク配線
対象商品:
11098446

特に問題なく使用
下記、商品もラインナップしていただける有り難いです。
マサル工業 メタルエフモール 金属被覆樹脂製配線カバー A型 1.8m ホワイト MFT1182

2017-03-22
用途:
作業外の作業
対象商品:
11098446

全自動麻雀卓を購入しましたが壁がプラスチックで出来ておりいまいちな感じでしたのでこのメタルエフモールを利用しました。垂直な壁さらに金属製での高級感で満足です 3㎜のクッションテープを貼って音が出ないようにしました。あっ!それロンです

1人が参考にしています