Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素のレビュー

平均満足度 4.72 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK
NOK
269 / 税込 296
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-28
用途:
燃料フィルターケースの漏れ防止
対象商品:
11100512

コマツユンボの燃料フィルターケースの漏れ防止のOリングとして、購入しましたが純正品と遜色無しでした。

2016-06-25
用途:
パッキンとして
対象商品:
11100564

まあパッキンとしては必要十分です。

2017-03-05
用途:
バイクエンジン修理
対象商品:
11100564

オーリング劣化でバルブロッカーアームカバーのオイル漏れ。耐熱仕様を満たした製品なので安心して交換しました。勿論オイル漏れはなく無事修理完了です。

2015-08-27
用途:
バイクチャンバーのガスケット用
対象商品:
11100521

メーカー(KTM)純正品は10個単位での販売しかないので、助かります。

2018-07-31
用途:
オートバイ用
対象商品:
11100485

普通に市販品と同じように使え問題ありませんでした。

2016-05-20
用途:
エアー機器の交換用パッキンとして購入
対象商品:
11100503

ホームセンターでは取り扱っていないため助かりました。使用中の材質が不明なため予備として購入。

2015-12-07
用途:
ガソリンタンク
対象商品:
11100485

携帯ガソリンタンクの栓に。すぐ悪くなるものではないので耐久性はわからない。新品の品質は悪くない感じ。

1人が参考にしています
2015-10-05
用途:
バイク部品のOリング交換用として
対象商品:
11100494

日本製なので品質的に安心して使用できます。

筑波電気工事株式会社 様2020-05-23
用途:
ガソリン携行缶のノズルのパッキンとして使用
対象商品:
11100512

ガソリン携行缶のノズルのパッキンが劣化して燃料を補給するときに漏れるため携行缶販売店に問い合わせたが品切れのため同等サイズを購入した次第です。サイズ的には劣化した製品と同じサイズでしたのでぴったりと収まりました

2018-09-25
用途:
ガソリンタンクの補修

ステンレスガソリンタンクのパッキンが劣化して膨張したため、ガソリンが漏れるようになったので、市販品と交換しました。さすが日本製で、純正品より品質がよいようです。

2014-05-25
用途:
小型クレーンの油圧パッキンの取り替え
対象商品:
11100591

商品価値を考えると妥当と思うが消費者としては価格がもう少し安価であれば・・・。

2018-11-09
用途:
自動車の湯油、油圧センサー取付アタッチメントのパッキン
対象商品:
11100555

海外製のアタッチメントについてきたパッキンが信用できなかったので取付前にこちらのOリングへ変更しました。
1年半ほどたちますが漏れもなく使用できています。

2014-03-08
用途:
自動車 噴射ポンプの修理
対象商品:
11100485

最近は低硫黄軽油が出回っているせいかディーゼル車の噴射ポンプのOリングから軽油が漏れる傾向がありますのでフッ素を使ってみました 
下部にある噴射時期をコントロールしているタイマーのカバーの箇所に4DG25を使用してみたところ、エンジンパワーが回復し半年間漏れもなく快調に走っています

1人が参考にしています
2014-02-09
用途:
オイルクーラー アタッチメント シール交換用
対象商品:
11100564

これまで使用していた、2パイのOリングが切れ、いつも「もう少し太い方が良いのではないか」と思っており、今回3.1パイを購入しました。少し太めでしたが、オイル漏れの心配は以前よりなくなり満足しています。

2015-06-22
用途:
バイクのタペットカバーパッキンとして使用
対象商品:
11100555

オイル漏れがピタッと止まりました。

1人が参考にしています
持田商工株式会社 様2013-05-28
用途:
真空撹拌機のパッキン
対象商品:
11100774

純正Oリングより安く使用感も変わらないので助かりました。また宜しくお願いします。

2010-12-11
用途:
LAMCOのオイルブロックの交換用
対象商品:
11100555

使い始めて半年ほどですがオイル漏れは発生しておりません。助かってます。

1人が参考にしています
2014-06-23
用途:
オイルクーラーアタッチメントシール用
対象商品:
11100564

リピートで購入しましたが、2ミリのもののほうが適合することが分かり、いざという時の予備として取っておきますが、まず再購入はないと思います。

2011-07-02
用途:
ガソリン缶の漏れ防止
対象商品:
11100555

確かに耐ガソリンです。
伸びたり膨らんだりすることなく使用出来ています。

2014-06-23
用途:
オイルアタッチメントシール用
対象商品:
11100564

オイル漏れ防止のため1サイズ太いリングを購入し、液状シールと併用して取り付けた結果、オイル漏れが止まり満足しました。

1人が参考にしています