平型ラッシングロッドのレビュー
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
2025-08-20
- 用途:
- 家屋から離れ小屋への引込で使用
サイズが展開されてるが多少は融通が利くようになっている。
使用感も特に不満はない。
株式会社 湘南電設 様2020-05-25
- 用途:
- ケーブルを架空線として使用するのにメッセンジャーワイヤーに巻き付ける。
- 対象商品:
- 11674206
いつも使っています。
従来は、捕縛紐で縛るのですが、効率が良く施工しやすい。
2018-08-28
- 用途:
- 架空電線の設置
- 対象商品:
- 11673174
使い勝手は良い
10本まとめ買いが1本買いより割高なのはなぜ(このサイズの1本売りはなくなりましたが)
2人が参考にしています
大富電機 様2017-05-18
- 用途:
- 配線の固定
- 対象商品:
- 11107713
とにかく、苛立った。モノタロー管理シールは、粘っこいし・・・薄いビニルでがっちり7cm巻き、その上に粘っこい管理シールを張り、さらに幅広セハンテープ見たなもで封印。これじゃ、取れません。1本入り50本のビニルをとるのに数時間かかった。ふざけるな!テメーらの管理シール保護のために、がちがちに巻物をするな
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質管理改善に努めて参ります。
大富電機 様2017-05-18
- 用途:
- 架空電線の固定
- 対象商品:
- 11107713
10本セットよりなぜか安いので、1本入り_50本を注文したが・・・1本1本にサランラップもどきの薄いビーニルががっちり巻き付けれていた。ビーニルを取り除くのに、50本やると何時間も掛かった。いやがらせである。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。