600V ビニル絶縁電線のレビュー

平均満足度 4.33 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル
3,998 / 税込 4,398
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社リプロテック・ジャパン 様2022-03-05
用途:
スリップリングの結線
対象商品:
35327941

被覆が固く、全体的に線が硬い。
被覆の素材を柔軟性があるものの方が馴染みやすいよう感る。

2020-03-07
用途:
アマチュア無線の電源ケーブルで使用しました。
対象商品:
35327677

少し硬めですがラック等に止めましたので問題なく使用でき、コスト面も良く、電圧降下もなくとても良いです。

1人が参考にしています
2019-02-27
用途:
配線交換
対象商品:
35327774

ちょうどよい長さの販売です。たいへんたすかりました

1人が参考にしています
2018-11-07
用途:
配線工事
対象商品:
35327686

8sq品を購入しました。よくある他のビニル電線よりも電流容量が大きいので、安心して利用できます。

2人が参考にしています
2018-12-28
用途:
配線作業
対象商品:
35328036

アース線の引き回しように購入しました.任意の線径を切り売りしてもらえるので,無駄なく助かります.

2018-10-29
用途:
接地の延長
対象商品:
35328036

非常にいいと思います。耐久性等については分からないですが、感触的に大丈夫だと思います。

2017-12-11
用途:
キャンピングカー自作
対象商品:
35327677

10m単位での販売はありがたいです。品質的にも、変なよじれ等はなく、OKです。

安井電機 様2018-06-03
用途:
制御盤の動力回路の配線
対象商品:
35327677

30m買ったら10mの束が3個来た。10m単位でいいけど30mで一束にしてほしい
10mづつだと、中途半端に余って困る

2017-06-09
用途:
空調機の配線改装に
対象商品:
35327677

少量の販売がありがたいです。次回もリピートしますので、販売終了はしないでください。

2016-10-01
用途:
配電盤改良
対象商品:
35328106

ケーブル類は100m単位での販売が多く、持て余す状態となってしまうので
10mでの販売は助かります。
製品は、想定通りで問題ありません。

2016-10-14
用途:
機械のアース線
対象商品:
11121975

機械のアース線に問題なく使えました。
100m程度しか使用しないので300mもいらない。

1人が参考にしています
2016-01-31
用途:
直流電力配線
対象商品:
35327941

直流12V~24Vの配線を行う時、VVFケーブルでは容量や電圧降下が心配なのでこのケーブルを使います。製品はしっかりしたもので不安なく使えます。