600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルのレビュー

平均満足度 4.63 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,798 / 税込 4,178
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
敦賀電力保安サービス 様2025-10-22
用途:
高圧受電設備の応急復旧

CVTケーブルに比べて入線作業が容易で外傷に強い。直埋設工事に有利。

2025-10-17
用途:
電気配線に使用

丸端つけて配線したけど作業性も良くて線の曲がりも問題なかった。

国立大学法人千葉大学 様2024-10-29
用途:
化学実験室の装置の配線

電線自体がかなり太くて、使用には安心して使っています。配線するときに、電線自体を曲げたり固定するのになかなか工具でも力が入りましたが、それ以外は大変安心、また長持ちしそうな製品です。

スズテック 様2024-09-22
用途:
エアドライヤー設置 電源ケーブルに使用

自宅へ配送頂き 有難うご座います。
今後も 電源ケーブル他 利用致します。

川瀬工業株式会社 様2024-09-13
用途:
電線延長
対象商品:
11124032

200vコンセントを延長するために購入しました。柔らかく引き回しがし易い商品です。

2023-06-25
用途:
本屋と蔵との屋外架橋配線での使用
対象商品:
85945596

本ケーブルはCVケーブルです。(モノタロウさんには線種をきっちり書いて欲しいです)
電気工事士2種を独学で取得し、旧家の電気配線を点検していたところ、本屋と蔵をつなぐ古い架橋配線がVVFケーブルでつながれている&数十年たって被膜露出しており銅線見えていることから交換を決定。
屋外のため、フレキ管で保護したうえで再施工が理想ですが無理なためCVケーブルを探すも近くのホームセンターや電材屋にはおいていないので探していたらモノタロウさんで扱っていてめっちゃ助かりました!(VVFやVCTは置いているが屋外耐光用のCVケーブルを扱っているのはほとんどない)
購入後、無事に施工出来て非常に満足しています。
滅多に使われない電線をそろえてくれるモノタロウさんに感謝です。

2023-02-21
用途:
電動機の配線更新
対象商品:
85945772

納期通りに納入され、特に問題もなく配線施工できました。次回も同様な施工がある場合に手配をお願いしたいと思っております。

横山電機 様2022-01-29
用途:
コンプレッサー動力配線
対象商品:
85946043

ケーブルの品質も大変に満足がいくものでした。
施工作業も問題なく、お客様に引渡しが出来ました。

2021-12-06
用途:
溶接電源引き込み
対象商品:
85946235

発電機から溶接機までの電源設置に使用、素線が太いので硬さは有っても容量が有り移動させないので安心して使えています。

株式会社こうのとり 様2021-11-19
用途:
農作業時の電源
対象商品:
85945675

100メートルの商品で扱い難いかと思いましたけど延長しやすい良かったです。

有限会社平井電設 様2021-06-16
用途:
電路修繕
対象商品:
85945596

100m購入よりは割高にはなりますが、少量使用時に少ロッド手に入るのは助かります。メーカー品なだけに何の問題もありません。

2021-05-13
用途:
太陽光発電パネルからコントローラーまでの配電ケーブル
対象商品:
11123926

普段から、電気工事に携わっていますが、仕事で利用する製品と何ら変わらず、使い勝手もよかったです。梱包状態も良く、過剰包装でないところも好感が持てます。

東京防災設備株式会社 様2020-09-02
用途:
教育のための材料として使用
対象商品:
11123996

少人数の教育であり、100m以下でも購入できるので重宝しています。

2020-03-24
用途:
EVコンセント配線に使用
対象商品:
11123944

EV電源200Vに使用。メーカー推奨の配線配線の太さ
CVのため配線がしやすい

1人が参考にしています
株式会社Ota建築設計 様2020-01-14
用途:
動力の配線取り換え
対象商品:
85946996

銅線の太さ、絶縁、皮膜の厚み、どれも申し分ありません。

1人が参考にしています
2020-01-15
用途:
高速切断機のケーブルに
対象商品:
85945596

純正ケーブルより少し細いですが、許容電流値は問題ないのでそのまま使用しています。

2019-09-05
用途:
バッテリーとインバーターの配線
対象商品:
85946813

価格も安く、ベランダで日光浴びて高温になるところですが劣化もしていません。良いケーブルだと思います。

2019-01-06
用途:
装置の組み立て
対象商品:
85947416

大電流を流す太いケーブルを探していましたが、どこのお店も非常に値段が高く予算オーバーでした。しかし、ここではかなりリーズナブルなお値段で使いやすい良質のケーブルを迅速に入手できて大変感謝しております。

2018-02-27
用途:
太陽光発電のPSCへの引き込み
対象商品:
85946043

太陽光モジュールからパワコンへの引き込み線をスマートにまとめるために使用しました。
HCVケーブルだと4本になるところ、このケーブルで4本にしてPF管を通して接続しました。
ケーブル処理もやりやすくなりよかった。

2019-09-26
用途:
分電盤間の配線として
対象商品:
85946323

今回使用の区間が短かったため残材が1/2程出来てしまった。よって、5m売りまたは、m切り売りを検討ください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。