VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.52 (199件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
富士電線工業
1,298 / 税込 1,428
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
199件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
金沢産業株式会社 専務役員 様2025-12-12
用途:
自動車の2次架装

製品にも傷等もなく通常に使用できました。到着も早く良好でした。

2025-07-31
用途:
制御機器の配線
対象商品:
11122264

他の商社に切り売りを依頼したところ、1巻(100m)での販売しか取り扱わない。と断られ途方に暮れてたところ、モノタロウさんで簡単に手に入る事が分かり、購入しました。
電気街の部品屋などで、細い弱電用のコードの販売はあっても、強電(300V以下)も使えるコードの販売は無いので、また、利用させてもらいたいと思います。

2025-05-22
用途:
アマチュア無線のローテーター配線

安価で10m単位と買いやすくて助かりました。
当日17時までの発注は嬉しいですね

松本技研 様2025-07-29
用途:
設備電源配線

電気工事の会社ではないので、切り売りがあると助かります。
もう少し、価格が安ければとは思います。

TONY 様2025-07-10
用途:
値上がりしてた
対象商品:
32587956

数年前の購入履歴から発掘して再購入。
コード類は軒並み値上がりしているのでゲンナリ。

2025-11-04
用途:
農業機器の配線

注文後すぐに届きました。商品にも問題ありませんでした。

2024-05-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09928922

コードがしなやかで取り回しやすくて使いやすいです。私はこれ一択です。

株式会社エルバック 様2024-04-04
用途:
エンドユーザー様向けケーブル加工
対象商品:
11122334

昨今のVCTF入手難の中、即日出荷の対応をしていただき本当に助かりました。

TEC 様2024-03-20
用途:
機械装置の電気工事
対象商品:
11122203

直流24V回路に使用しています。
押しボタンとそのランプ、センサー配線
配送が早く今回は100m巻ですが、長さの指定できて便利

2023-12-15
用途:
電気配線
対象商品:
11122422

16芯が10M単位で購入出来て良かった
短距離配線に使用

西モータース 様2023-04-07
用途:
天井クレーン(ホイスト)の多チャンネルリモコンへの配線として
対象商品:
11122763

多心線で適度な太さ・長さの商品は他では中々有りません。
柔軟性があってリモコンと合体した後の、取り回しがとても楽です。
(但し、油には耐性が無いようで、被覆が硬化してしまいます)
被覆の靭性能力はゼロで、ちょっとした引っ掛けをやってしまうと、破けてしまいます。
色々と書きましたが、丁寧に取り扱うととても良い商品です。
リピート購入もしていますが、昨今の原料高に伴って価格上昇しており、とても残念です。

2024-03-26
用途:
電源延長用
対象商品:
27435066

長いのが市販されていません。価格も長さもぴったりでとても助かりました。

2023-11-06
用途:
自動車のメンテ
対象商品:
32588017

特に可もなく不可もなく、使いやすかったです。多分次回もリピートするとおもいます。

2023-05-24
用途:
離れた場所のモータースイッチ
対象商品:
09928807

井戸水ポンプが手動式で蛇口にSWをつける為地中にマイナス電線を通すのに使いましたが、内径10ミリは少し小さめかと思いましたが何とか7ミリ電線入れて完成しました。劣化については今後見ていきたいと思います。

2023-03-02
用途:
産業機械の修理
対象商品:
11122413

多少割高になっても多芯ケーブルを必要な長さで手軽に調達できることは便利で大変うれしいです。

2023-01-26
用途:
DGR試験の延長ケーブル
対象商品:
32588035

DGR試験用の延長ケーブルに使用します。パラ接続すればOCR試験にも使えるかも?
長さ、サイズも丁度良く雨天時に便利に使えそうです。

有限会社TY企画 様2023-01-07
用途:
手作業用ツールの配線
対象商品:
11122203

ケーブル自体が柔らかいため、変な癖が無く使いやすいです。
ただ、毎回少し埃っぽいため濡れ雑巾で拭いてから使っています。

2023-06-18
用途:
工作用
対象商品:
11122246

バスケットボール表示板の工作電線として使用しています。

2022-12-19
用途:
狭い所を通すのに最適
対象商品:
11122237

軽トラにドアミラー(5pin)を設置するのに使いました。ミラーの根元からドア下部に抜ける隙間が極セマでこのコードで何とか通すことができました。これがなかったら設置できなかった。感謝してます。

2023-10-17
用途:
給湯器リモコン
対象商品:
11122334

他社よりも安くて、納品も早く、とても良い商品です。