VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.52 (199件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
富士電線工業
1,298 / 税込 1,428
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
199件中 181~199件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-11
用途:
ローテータのコントロール用
対象商品:
32588026

値段の割にはシースが柔らかかった
北国の冬でも大丈夫そう

2014-09-08
用途:
メンテ
対象商品:
09928886

good

EXact 様2015-01-13
用途:
トラックの電源
対象商品:
09460866

問題無く使用してます。

2013-04-18
用途:
LED照明の基盤接続に使用しています。(24Vなので!)
対象商品:
09460342

希望1、コードに0.75sq以上のように文字でVCTFなどの明細を印刷してくれればいいのですが?!(信用・安心・判りやすさなどにより)
希望2、常に100M単位ですが、せめて販売に於いて10巻以上の時などの量販価格もあればうれしいです!会社の近くにコードなどの販売店がありますが、MOMO太郎さんと比べて、100M(1巻)で約300円違います!当然、MOMO太郎さんの方がお安く助かっております!!これからも、是非、よろしくお願い申し上げます。(希望2も是非、ご検討くださいね。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
印字に関しましてはメーカーに申し伝えさせて頂きます。

2013-07-22
用途:
従来コードの代替
対象商品:
09928807

ケーブルがしなやかでからみにくく、文句なし!

2013-04-13
用途:
リモートコントロールのケーブル
対象商品:
11122413

シリコン被服で芯線数の多いケーブルが安価で有ればいいなと思います。

2014-03-17
用途:
薬品注入ポンプの電源として。
対象商品:
11122544

20M・30Mなど、長さが選べたらもっと利用したい。

3人が参考にしています
2013-10-14
用途:
社内配線工事用です
対象商品:
32587922

商品は特に問題はありませんが、この商品にたどり着くまで必要以上に苦労します。
電線の仕様別、次に価格別になっているとか、希望することはユーザーの利便性です。
現状は、あくまでもメーカー毎のカタログを羅列的に用意しているだけ。。。そこから勝手に探して
注文してください。。という姿勢。古い代理店販売方式の権化です。 
ミスミ、価格COM、yahoo、楽天、これらに慣れているので、ここの古さに驚きます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-12-27
用途:
器具配線
対象商品:
09928843

特に問題無く使用しました。

横浜駐車場サービス有限会社 様2014-03-08
用途:
立体駐車場センサー工事
対象商品:
11122711

ケーブルの包装が良く中が見えて作業性二優れ能率向上に優れております。

藤商会 様2013-12-02
用途:
コンプレッサーの配線など
対象商品:
09929062

納品が早い、価格が安いなど長さが細かく切れる。

1人が参考にしています
森永計装 様2013-05-13
用途:
クリーン機器内
対象商品:
09928983

とてもよい。

1人が参考にしています
2013-10-24
用途:
電気配線
対象商品:
09928922

防水電源プラグとこのケーブルを一緒に購入しました。
電気材料カタログの防水電源プラグのページに、このケーブルのみが記載されていたので当然組み合わせて使えるケーブルと思っていました。
でもこのケーブルでは細すぎて使えません。しかも返品不可です。
こんなに間違えやすいカタログになっていては、気軽に購入できません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
次回カタログの構成を見直させて頂きます。

株式会社アサヒ建設工業 様2011-06-05
用途:
外溝工事
対象商品:
11122212

満足してます

イデタ通信サービス 様2013-03-06
用途:
店舗でスピーカー用に配線
対象商品:
09929001

商品の問題ではなくて 私は100mの束が欲しかったけど この商品は20m販売で無駄になった
webのカタログでもっと切り売りの場合はメーター数を大きくハッキリと銘じしてください
まあ~ 良く見れば書いてあるけど勘違いしやすいし 商品のキャンセルができないし
宜しくお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-02-05
用途:
機器内配線交換
対象商品:
09928852

サンライト3DX(N) 1.25sq×4 の納期が長かったので即納の此方にしました。
使いやすさではサンライトのほうが遥かに優秀です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2011-03-18
用途:
トレーラーの電装配線
対象商品:
11122553

固くも無く使い易かったです。現時点で購入できないのが残念です・・・。

株式会社エヌテック 様2010-03-17
用途:
普通に使えました。
対象商品:
09929062

安くて、使用に問題ありません

2人が参考にしています
2008-10-18
用途:
同時に購入したインバーターの結線に利用
対象商品:
09928852

画像のみでの製品評価のため、若干思惑の規格と異なっていた。当方の選択ミスであるが、次回はより適切に判断したい。 店頭での対面販売の場合は
販売側のアドバイスが得られるが、ウェブ購入は購入者の適切な判断が必要と改めて感じた。

1人が参考にしています