VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.52 (202件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
富士電線工業
1,298 / 税込 1,428
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
202件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-14
用途:
ボートトレーラーの配線
対象商品:
09460647

防水性に適していて、凄く良いので、又、使いたいと思います。

2021-03-01
用途:
配線に使用
対象商品:
09928816

被覆を剥いて、中の電線を使用しました。色分けの電線が欲しかったので丁度良かったです。

2021-02-24
用途:
製品原材料
対象商品:
11122246

低価格で使い易いです。外被の色がいろいろ選べると、もっと嬉しいです。

2022-02-14
用途:
電気工事士の練習に使用
対象商品:
11122212

迅速な対応で素早く届き、すぐに使用でき満足しました。

株式会社中島製作所 様2020-11-19
用途:
新規電気配線
対象商品:
25414613

分電盤内へ引き込み配線するために利用、コードも柔らかく曲がりやすかったので助かりました。

2020-09-27
用途:
延長コード
対象商品:
09928816

200vの延長コードを作成するため購入安い割にしっかりした造りです。

1人が参考にしています
2020-12-09
用途:
コードの延長
対象商品:
09928791

もう少し固い線材かと思いましたが、4芯の太さも適度で加工しやすかった。

2020-09-14
用途:
発電機からの電源接続用
対象商品:
09928843

柔らかすぎる程柔らかく、とても作業し易いので、誰でも工事し易いと思います。また線をひく際も手軽にひけるのでGoodです☆☆☆

加藤電機 様2020-08-04
用途:
自動車電装関係
対象商品:
11122334

電線専門のショップ通販よりも安く購入できるたので良かったです。

1人が参考にしています
2020-08-16
用途:
機器コードの延長に
対象商品:
09928886

200V機器のコード延長に使用しました。柔軟性も適度で良好です。

株式会社ケイモク 様2020-04-19
用途:
jukeboxのリモコンケーブル
対象商品:
11122237

前に付いていたケーブルは切れやすくてダメでしたが、利用には最適でした。満足しています。

1人が参考にしています
松本技研 様2025-07-29
用途:
設備電源配線

電気工事の会社ではないので、切り売りがあると助かります。
もう少し、価格が安ければとは思います。

2020-02-11
用途:
電動工具のケーブル交換
対象商品:
09928807

商品としては普通です。
他の商品が20~50m巻のものが主流ななか、小口で使うには持って来いの商品です。
出来ればメーター単位の切り売りの商品があれば有難いです。

2人が参考にしています
2020-02-22
用途:
センサーケーブルとして
対象商品:
09460385

温度センサーなどの延長ケーブルとして使用しています。柔らかく配線しやすい。直射日光の当たる場所で使用中、被覆は薄いですが、熱にもまぁまぁ強いと感じます。それなりに信頼できるケーブルです。

1人が参考にしています
ロードバイクPROKU 様2020-02-14
用途:
オーディオケーブル
対象商品:
25414753

3.5スケアですが、シースが薄めでしなやかなのがFLチューブも通し易く、コンセントプラグとインレットコネクターの取り付けも簡単でした。
なにより、出来上がった電源ケーブルの取り回しが楽になりました。

1人が参考にしています
2020-10-29
用途:
何処でも売ってる
対象商品:
09928773

何処でも手に入る電線です。
特に他の商品と比較、優位性は認められません。

2020-04-29
用途:
譜面灯の電源配線用として使用
対象商品:
11122483

オーケストラの譜面灯電源の配線用で、曲がりやすく引き回しが楽。価格も手ごろ。

2020-02-07
用途:
オートロック錠の配線
対象商品:
09928807

買いに行かなくていいので便利、長さも10mからあり良い。

1人が参考にしています
2021-01-29
用途:
機械配線
対象商品:
09460412

いつも通りの良品です。
ただ、前回までは段ボールに入れてくれてあったのが、ケーブルにビニールが掛かっただけで届いたので驚きました。

横河ソリューションサービス株式会社 様2020-01-28
用途:
実習装置、3信号伝送用
対象商品:
32588017

全体的には若干太目だが、1本1本はそれほど細くはなく加工もしやすく問題無しです。

1人が参考にしています