VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.52 (199件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
富士電線工業
1,298 / 税込 1,428
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
199件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
KAMIDENKI 様2018-03-04
用途:
機械配線
対象商品:
09928825

機械配線時の電線
物が早く届いた。もちょと電線が長く欲しい。

2017-09-08
用途:
非常用ソーラーシステム30Wのケーブルに使用
対象商品:
09928773

柔らかくて柔軟性抜群です。
色が黒色欲しいのですが探せませんでした。
多分クロもあると思います。

2017-06-29
用途:
カーオーディオの設置位置変更に伴う配線に使用
対象商品:
32587396

市販のカーオーディオ設置に際して、
純正カーオーディオがナビのGPSと連動していて取り外しできなかったため、配線を延長してトランクルームに配置するために使用。
素材も柔らかく加工の際も扱いやすい。
配送に1週間ほどの時間がかかったのが難点。
できれば在庫をキープして頂きたい。

2018-08-17
用途:
屋内配線工事用
対象商品:
09928843

品質は全く問題ありません。短い長さでも低価格に購入できるので助かります。

2018-05-22
用途:
室内から屋外への信号伝送に使います。
対象商品:
32587904

同種品では他店より安いと思います。品質も全く問題ないと思います。

2017-06-05
用途:
自動車・トラック等の配線
対象商品:
32588017

多くの線を引かなければないとき1本で済むのでデコトラなどに使用しております。とても便利です。

1人が参考にしています
八畝ヶ畑団地自治会 様2017-05-12
用途:
シーケンサ回路作成に使用
対象商品:
11122307

オークションで探していた所モノタロウの広告が目に入り早速注文しました、10m.20m単位の発売に魅力を感じます。

1人が参考にしています
株式会社C・H・K 様2017-04-11
用途:
電動工具の電源コード
対象商品:
09928861

リピート購入です。
冬場でも、柔らかいので非常に使いやすいです。

メンテナンスKM 様2017-08-21
用途:
食品機械のメンテナンス時
対象商品:
11122666

短納期及び適正価格で良かった。富士電線工業の品物は良い。

2017-05-07
用途:
車の配線用。
対象商品:
11122237

ドアミラーを電動化するのに配線しました。5色に色分けしてあり、簡単に作業出来ました。

1人が参考にしています
設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
対象商品:
09929017

キャンピングカーに電源線として使います。アンプじゃないが専用の線を買うより安いから流用します。

2017-02-08
用途:
配電工事
対象商品:
11122885

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

システムサポートプロダクツ 様2023-10-21
用途:
電装配線
対象商品:
11122571

10mの巻束とするために、2箇所をオレンジ色のビニルテープで留めてあるのですが、ビニルテープの質が悪いらしく、テープを剥がしたら電線がベタベタになっていました。
巻束固定の方法を改善してほしいです。

2人が参考にしています
ASTI株式会社 様2017-03-08
用途:
工場配線
対象商品:
09928807

ちょこっと使いたい時に程よい量で良い。ケーブル自体は普通です。

湘南機器サービス 様2017-04-07
用途:
木工機械のメンテナンス時
対象商品:
11122885

扱いやすいケーブルで大変満足しています。表皮のビニールも剥きやすいです。

2023-05-27
用途:
電線の地下配線
対象商品:
09928807

井戸水ポンプのスイッチを手動で離れた場所から作動させる為、内径10ミリ内に7ミリ弱の電線を通し無事完成。経年劣化は今後観察します。

熊谷朝日園 様2023-07-13
用途:
梱包が再利用

10mの切売りを買ったのですが、ラップと梱包テープがボロボロの再利用品で束ねてありました。すごく見た目が汚くて新品の商品とは思えない荷姿にがっかりしました。

2016-07-21
用途:
コンプレッサの制御に使用
対象商品:
09460647

問題無く稼働しています。GOODです。

サイダ設計 様2017-11-22
用途:
配線作業
対象商品:
11122343

とても綺麗で使いやすい、次回も購入したいと思います。

2016-07-21
用途:
制御機器の電源供給用に使用
対象商品:
11122501

問題無く稼働しています。GOODです。