VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.52 (202件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
富士電線工業
1,298 / 税込 1,428
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
202件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-04
用途:
給湯器取付工事のリモコン線に使用
対象商品:
11122203

100mなので大変お得で、値段も安価で助かります。

テクノボイス(玉井) 様2015-02-20
用途:
アンテナ用ローテーター
対象商品:
11122377

今回16m使用のため10m巻きを2個購入ですが 20m/30mのの商品も有れば助かります

1人が参考にしています
2015-02-23
用途:
アマチュア無線用
対象商品:
11122377

適度な柔らかさで使用に問題有りませんでした。
希望は、必要長の量り売りです。もしくは1巻長のバリエーション可を希望。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2017-12-01
用途:
音声信号延長用
対象商品:
11122203

特にありません。特徴のある製品でないので改善点はありません

2016-02-17
用途:
灯火用配線接続
対象商品:
11122781

本当に欲しいのは、1.25spx8芯と2.5sp以上x4芯の混合ケーブルですが、このケーブルの1.25spを2芯まとめて使用しています。
特注で作るとしたら単価どのくらいでしょうか。

2016-02-17
用途:
ビニールハウスの電気配線
対象商品:
11122666

使い易くて作業がしやすい。

有限会社ナカジマシステムコンストラクション 様2015-03-01
用途:
通信機器配線
対象商品:
09928974

巻き数も手頃で便利

2015-02-23
用途:
アマチュア無線用
対象商品:
32587904

適度な柔らかさで使用に問題有りませんでした。
希望は、必要長の量り売りです。もしくは1巻長のバリエーション可を希望。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2016-01-10
用途:
ホイスト操作用
対象商品:
11122736

問題ありません。ケーブルも柔らかく使いやすい。

2014-10-21
用途:
アンテナのローテータ設置作業
対象商品:
32587904

アンテナのローテータ接続ケーブルとして購入しました。
必要かつ十分。コストパフォーマンスが良く、大変満足です。

アイシスラボ 様2018-05-02
用途:
外部配線材
対象商品:
09460376

100m巻なのですが 巻によって100mに足りない時があります。 195cmを50本取れません。2mを50取れないのはまだしもです。 全長誤差を 表記してほしいです

5人が参考にしています
2018-04-23
用途:
柱上モーターの遠隔制御操作用
対象商品:
32587807

使用後1年経過するが、外被に全く異常は見当たらず酷暑・酷寒にも耐えている

2016-02-09
用途:
機材の補修
対象商品:
09928807

寒さでも硬くならず使いやすい
耐久性はこれから見ていきます。

2014-11-23
用途:
LED集魚灯のケーブルとして
対象商品:
09928922

10W/12VのLEDの集魚灯用に購入しました。
柔らかいので室内配線が楽でした。

1人が参考にしています
2014-11-10
用途:
アマチュア無線アンテナを回転させるローテータのコントロールケーブルとして
対象商品:
32587904

ケーブルの外形寸法や内部導体の状態は特に問題なし。
以前使用していた有名メーカ製ケーブルと比較して遜色ないと思います。
耐久性については、何年か使用して見ないと分かりませんが、キャブタイヤケーブル構造からしてこれで十分だと思います。

2014-11-03
用途:
信号線屋内外配線に
対象商品:
11122666

価格比較して決めました。用途に対して問題ないと思います。巻きの内側から引き出しながら使いますが、取り回しが下手なので、ダラダラっと巻きからこぼれ落ちてしまうのが扱いにくい。

2016-03-11
用途:
LED接続
対象商品:
11122413

思ったより細かった。

2015-12-14
用途:
乗用車用ヒッチメンバー(牽引装置)使用
対象商品:
11122562

問題なく使用していますので、リピータです。

2015-10-14
用途:
シーケンサーに。
対象商品:
11122246

良さそう。

COMエンジニアリング 様2014-01-24
用途:
低電圧、小電力信号線として各種水道メータ、ガスメータ等のインタフェイス線に使用します。
対象商品:
09460342

思ったとおりで使いやすい商品で且つ値段が安いのが一番良かったです。