スタートキューブのレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタートキューブ セイシング
セイシング
30,980 / 税込 34,078
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能! 【用途】いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-19
用途:
バッテリー上がり時
対象商品:
11106742

購入から5年が経過し、劣化を感じてきましたのでリピート購入します。
5年持てばコストパフォーマンスとしては上々です。

2024-10-29
用途:
バッテリー上がり時

購入して1年半経過しましたが、現在も劣化を感じずパワーを維持しています。
コストパフォーマンスが良好なので、劣化を感じたらリピートしたいと考えています。

株式会社 都築 様2022-11-19
用途:
自動車 ジャンプスターターにて
対象商品:
11106751

この商品は2台目です。初回は他社で購入しましたが今回はモノタロウさんで購入致しました。金額が安かったです。

中之島デンタルクリニック 様2019-09-18
用途:
緊急時のエンジンスタート
対象商品:
11106742

緊急時のエンジンスタートだけでなく、12V製品の簡易電源としても使用でき満足

1人が参考にしています
有限会社モンテ・ガレージ 様2019-05-19
用途:
自動車整備士
対象商品:
11106751

出張修理に役に立って、以前は少し違うタイプの物を使っていましたが小さくて力が無いかな?思いましたが全然違いました良かったです。出来たら車からも充電出来たら良いのでは。

新星オート株式会社 様2021-12-06
用途:
バッテリー上がりの救援に
対象商品:
11106742

いままで1万円台のものを使用していましたがダメになったので、そこそこいいものを買った方が長持ちすると思い購入しました。
新品の頃は問題なくバッテリー上がりの救援に使用していましたが、1年たったくらいからどんどんパワー不足が顕著にあらわれてきてフル充電しても数日後には充電不足になってしまい使い物になりませんでした。
1万円台のものの方が長持ちしました。今ではバッテリーとブースターケーブルを持って救援に行っています。これが結局お金もかからず一番よかったです。

2017-02-08
用途:
自家用車のバッテリー上がりに使用。
対象商品:
11106742

説明書通りの動作で満足です。
これから先、バッテリー上がりに使っていきたいと思います。

阿部自動車商会 様2013-06-15
用途:
バッテリー上がり車
対象商品:
11106742

小さいのに かなりのパワーです すでに6台ほど使用しましたがまだいけそうです これは買です

1人が参考にしています
2011-12-15
用途:
バッテリ上がりなど使用しています
対象商品:
11106742

バッテリ上がりなど使用していますが一発始動で簡単です
以前は車から繋いで面倒でしたがすぐできるので重宝しています

1人が参考にしています