スペースリングESRのレビュー
2023-08-11
- 用途:
- ワッシャ・ベアリング代わりに使用
- 対象商品:
- 11119342
ベアリングほど精密でなくても良くて、スペーサー代わりになるコロを探して見つけた商品です。
旋盤の自己改造部分に使用。
1人が参考にしています
2020-11-11
- 用途:
- ベアリングプーラーF1に使用
- 対象商品:
- 11119367
ベアリングプーラーF1に使用、プーラー使用時に
高さが合わない場合に追加してベアリングを抜いている。
15mm分あるとほとんどの作業が滞り無く行える。
1人が参考にしています
2020-07-10
- 用途:
- 自転車クランク取付用パーツの代替として
- 対象商品:
- 11119367
本来の利用方法とは異なるのかもしれませんが、
自転車のトリプルクランクのインナーを取り付けるスペーサーとして利用。
驚きのピッタリさでした。
2016-02-28
- 用途:
- メタルソーアーバーのスペーサとして使用
- 対象商品:
- 11119385
スペーサは自分で作ってもたいして手間ではないのですが、材料費が高く、(少量の時)スペーサを買って内径などを変えて使用しています、結構便利で使い勝手がいいです、
2015-01-19
- 用途:
- タイヤのハブ径をハブ軸に合わせるため
- 対象商品:
- 11119376
特殊な用途です。ミニタイヤのハブ径が20mmで、ハブ軸が10mmだったため、ハブ径を小さくする必要がありました。
いろいろ探してみたところ、この商品がピッタリでした。
なお、同じサイズの商品はどこを探しても見当たりませんでしたので、とても助かりました。御社の品揃えに感謝しています。