エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)のレビュー

平均満足度 4.60 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)
479 / 税込 527
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。 【用途】100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
52件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-14
用途:
同軸ケーブルコネクターに利用
対象商品:
11088935

中継コネクターの利用に使いますが、冬場には大変不向きです。とても固くて伸びませんしくっつきません。夏場専用ですね。暑い季節には大変便利です。季節により使い分けると良いです。

1人が参考にしています
2018-08-31
用途:
無線のアンテナへの同軸ケーブルのコネクターの防水
対象商品:
11088935

この商品を40年以上使っていますので相変わらず良好に使っています。

1人が参考にしています
2019-09-03
用途:
端末処理
対象商品:
11088935

いつも使用していて非常に使い勝手がいい。
また購入したい。

1人が参考にしています
岡田石灰工業株式会社 様2018-05-29
用途:
水中ポンプの結線箇所の防水処理に
対象商品:
11088935

野外の水中ポンプの結線箇所の防水に使用しています。以前から継続して購入使用していますが大満足です。

2018-05-14
用途:
電気工事絶縁処理
対象商品:
11088935

そんなに個数を使用しないのですがちょっとしたときに必要なので購入しました。普段購入しているメイカーなので問題は無いです。割引などの時に予備として購入しておくと金額が抑えられていいと思います。

2018-04-03
用途:
電気配線の防水
対象商品:
11088935

近所のホームセンターより安いし、言う事なしです。
そんなに大量には使いませんが、何かのついでに購入し、重宝しています。
また減って来たら購入します。

2019-02-14
用途:
端末処理
対象商品:
11088935

いつも使用していて非常に使い勝手がいい。
また購入したい。

2017-01-31
用途:
電気工事で使用
対象商品:
11088935

モーター配線の時に絶縁するために使用していますが。取り扱いが良いのでこれにしています。

2017-01-16
用途:
電気配線
対象商品:
11088935

昔から使用している、定番品です。
この、パッケージを見ると安心します。
熱を持つ配線なら、すぐに融着するし、防水効果もあります。

田中プレス 様2020-05-10
用途:
屋外配線工事

複数個購入し、平行使用していたため購入後5年程度で自然に融着して最後まで使うことが出来なくなります。メーカーに問い合わせしましたが仕方がないととのことです。他メーカーの商品は大丈夫ですのでとても残念です。

2018-01-22
用途:
電気工事
対象商品:
11088935

メーカー製なので安心して使えます。納期も早いので重宝しています。

2022-10-01
用途:
電気工事用
対象商品:
11088935

セパレータありのため 導電部角にあたってアナが開きづらい

泉山興業株式会社 様2016-02-22
用途:
高圧ケーブルの接続
対象商品:
11088935

気温が低くなっても硬くならずに、使いやすいです。

2017-08-14
用途:
電装関連使用時に
対象商品:
11088935

価格は少し高い感じですが使用して感じは扱いやすい商品だと思います

2014-06-14
用途:
配線 絶縁
対象商品:
11088935

安い物よりお金はかかりますが、これぐらいのしっかりした物でやってると、後の事が安心です。

大和計装サービス 様2016-07-29
用途:
電気配線
対象商品:
11088935

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

2014-04-24
用途:
配線
対象商品:
11088935

何時も使ってますが、融着性能は良いと思います。欲を言えばもう少し簡単に巻けると良いですね。

創進工業 様2013-11-09
用途:
浄化槽のポンプ結線
対象商品:
11088935

価格もやすくていいですよ。このテープは、寒いときでも、よく伸びます、使いいいですよ。

2021-06-08
用途:
屋外配線のコネクタ部分の防水。
対象商品:
11088935

40年以上前から使っていて、リタイヤした今でも家の補修(今回はBSアンテナの交換)に使っている。
何も変わっていない…、と言いたいところですが、巻きが…。
ムカシは箱にぴったりの巻き太さだったけど、今回買ったのは振ると箱の中で踊っていた…。

1人が参考にしています
2014-01-09
用途:
電気コード絶縁に
対象商品:
11088935

エフコテープは最高の品質です。