飛騨の匠のレビュー

平均満足度 4.77 (106件のレビュー)
商品レビューを投稿する
飛騨の匠 日本レヂボン
日本レヂボン
239 / 税込 263
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。 【用途】一般鋼・ステンレス鋼用
106件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-12-20
用途:
鋼材の切断加工
対象商品:
11125606

切れ味良くて大変活躍しました。砥石の切れ味で作業時間が大変違ってくるので切れるものを選ぶが吉です。価格も手頃でありがたいです

2016-07-16
用途:
パイプなどの切削など
対象商品:
11125606

使い方によっては結構長持ちするので気に入っています。

田邉自動車 様2015-10-20
用途:
自動車の加工および修理
対象商品:
11125606

これはいいですよ!
切れ味が抜群です。
後半の消耗の早さが気になりますが。
これまでに色々と使用してきましたが、作業効率がとても良い商品だと思います。

2016-02-08
用途:
窯業機械研磨
対象商品:
32637762

石の減りも少なく結構削れます、何度もリピートしております。

2015-09-01
用途:
切断作業
対象商品:
37422393

105ミリと355ミリのものを使いましたが、どちらもよく切れて、長持ちがします。
やはり、特に切断砥石については安いものはそれなりの性能だと、実感しました。

ジャンプネット中山 様2022-11-09
用途:
モルタル壁の切断
対象商品:
37649105

ダイヤモンド2ミリ厚からこちらに変えました。埃がかなり抑えれました。だだ外形のへたりも思った以上に持ちます。ただ刃が薄く力を掛けると割れます。鉄製でないので当然ですが。

1人が参考にしています
2015-08-27
用途:
切断
対象商品:
11125606

6ミリのエキスパンドメタルをカットしています、切れ味も良く持ちも良いです、価格もホームセンターが幾らなのかはリサーチしていないので解りませんが、安心して使用出来ます。

株式会社井上鉄工所 様2018-10-16
用途:
鋼材切断時
対象商品:
11125606

マイナーチェンジ後の刃が、まったく鋼材を切断することができない。以前の刃のほうが、切れた。

1人が参考にしています
2016-06-15
用途:
切断
対象商品:
11125606

good!

2015-12-24
用途:
配管、固定金具、部品等の切断
対象商品:
11125606

適度な安さで、長持ちします。

KANO自動車 様2022-01-14
用途:
鉄板の加工
対象商品:
11125606

薄いので熱がたまらないせいか 切れ味抜群 減りが早いのはしょうがない

村秀丸 様2022-03-17
用途:
鉄工材の切断
対象商品:
11125606

切断砥石の消耗が他製品に比べて早いですね。耐摩耗性の改善をしてください。

2017-11-09
用途:
鉄パイプの切断
対象商品:
37649105

十数本切断しましたが、あっという間に終わりました。

2017-04-28
用途:
鉄鋼等
対象商品:
11125606

安価な物よりも1.5~3倍の量が切れましたのでコスパは問題ありません。

2015-08-18
用途:
金物切断
対象商品:
11125606

無数にあると思われる類似品ですが、今まで良いと思っていた「金の・・・」を性能は負けず価格で勝っています。

コイデ洋服店 様2015-06-12
用途:
薄物の金属切断
対象商品:
37649105

値段の割りに用途次第ですが 十分満足です

2015-08-07
用途:
金属切断
対象商品:
11125606

切れ味抜群です。

2015-12-15
用途:
仕事でステン板等を削り落とす時し使用してます
対象商品:
11125606

ホームセンターで買うより安かったので購入したのですが、問題なく削る事ができました。

2015-11-04
用途:
軽天材切断
対象商品:
32637805

引っかかる事もなく、バリも少ない。コスパは最高です。

1人が参考にしています
2015-07-20
用途:
SGP25Aパイプの切断
対象商品:
32637787

現場で多くの25Aパイプ手摺りを切断することになり、Φ100の砥石では一度に切断できないためΦ180を購入しました。
とにかく気持ちよく切れます。おまけに長持ち なかなか減らないので驚きました。
素晴らしい砥石です。