600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)のレビュー

平均満足度 4.65 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業
富士電線工業
2,298 / 税込 2,528
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。 【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-27
用途:
工場内照明配線
対象商品:
31356475

VVF/IV 2芯/3芯ケーブルとして購入。
芯線被覆と外装被覆の滑りが適切で、フォーミングしやすい&末端処理しやすい。
手ごろな線長でカット品がアレンナップされていたので選択しました。
工事店ではないことから あまり余分な在庫を持たないので、価格と販売線長でチョイスしているのが実状ですし、1m~数m単位で購入できると良いですね。

大林ファシリティーズ株式会社 様2023-11-14
用途:
電気工事士技能試験の対策
対象商品:
11136675

第二種電気工事士の技能試験対策用に購入しました。
量が必要だったので単価が安いものを選びましたが、被覆も剥きやすく満足できる品質でした。

2024-05-02
用途:
電気工事
対象商品:
11136693

お値段も手頃であり、特に問題もなく、使いやすかったです。

太田農園 様2023-10-11
用途:
ルームエアコンの室内機と室外機の電気接続
対象商品:
31356414

4mのを注文しました。長さはちょうどでした。値段も手頃で良い。

空間工房 匠 様2022-10-12
用途:
古民家改修
対象商品:
11136675

納品もスムーズに対応いただき、問題なく使用できました。

2021-05-01
用途:
電工2種技能試験の練習用
対象商品:
11136675

近隣の材料店より安く買えました。電工2種技能試験の13題を十分練習できます。長さ100メートルは多いかと迷いましたが、何度も練習すると結構ケーブルを使用します。追加で買わなくて済んだので結局安上がりでした。余った分はDIYで使用するつもりです。

2人が参考にしています
2021-07-27
用途:
エアコン専用配線を2階につけるため
対象商品:
11136693

電気工事士資格を取得したので自分で自宅の2階にエアコン専用コンセントを付けるのに20mでも十分足りるのですが、今後のこともあり100mを購入。かなり単価が下がりました。規格品なので問題なく使えています。加工もしやすいです。

3人が参考にしています
FUJI設備 様2021-07-06
用途:
設備工事全般
対象商品:
11136727

エアコン及び、屋内配線の工事には欠かせない材料で、配線の取出しがスムーズでした。

2人が参考にしています
2020-12-25
用途:
電気配線増設
対象商品:
31356527

コンセントから増設。渡り分ちょうど10m必要でしたので助かりました。

namazuyaうさぎ堂 様2020-09-06
用途:
エアコンの電気配線用
対象商品:
31356423

エアコン用の電気配線をするために購入した。問題なく配線でき使用している。

株式会社白青舎 様2020-03-25
用途:
簡易且つ2ミリを要するコンセント増設
対象商品:
31356509

短寸の短納期には大変助かりましたが、割高すぎるのは欠点  こういったことは仕方ない側面も理解できるが、月間買い物高によって割引率を設けこのように短ロットでの超割高品は割引率を高率にするとか工夫がほしい。

2020-06-16
用途:
電路増設配線時に使用
対象商品:
11136693

コスパを考えて購入致しました。線も扱いやすく施工が短時間で出来ました。

2020-02-20
用途:
車庫の作業場の配線
対象商品:
11136675

30mでは少し不足するので100mにしました。十分余裕があるので安心して配線できます。

2019-11-30
用途:
照明器具をLEDに全面的にリニューアル、配線も碍子で単線をFケーブルに変更、1.6mmの在庫がなくなり
対象商品:
11136675

今まではホームセンターで購入、ネットでの購入は初めて。
品物は今まで使っていたものと変わらず問題なし。
今後ともよろしくお願いいたします。

2019-07-09
用途:
資格試験勉強会
対象商品:
11136675

社内で開催した、第二種電気工事士技能試験用に購入しました。到着も早く助かります。ケーブル+器具のモノタロウオリジナル部材セットがあると嬉しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-04-02
用途:
自宅の配線
対象商品:
11136693

50mくらいがほしかったのですが短いものからの中間の長さがなく100m巻きを購入するしかなかった。もっと長さにバリエーションをもたすか、希望の長さの切り売りにしてもらえるとよかった。

2019-12-17
用途:
点火用スパークの発生の電極に使用
対象商品:
31356536

心線をシャープに切断しやすく、スパークの発生が容易なる