ランプチェンジャーのレビュー

平均満足度 4.27 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998 / 税込 5,498
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-24
用途:
高所の電球替え作業
対象商品:
11132615

とても良い商品ありがとうございました。しっかりした作りで、ホントに高所に届きました。感激したのですが、サイズが家のは小さかったらしく空回りするだけで、外せ無かったので☆マイナス1です。それでも軽くて良いです。改良して使おうと思います。

2022-04-20
用途:
吹き抜け等、高所の電球交換
対象商品:
11132615

階段の上の天井や、脚立が使えない場所の電球交換に非常に役立つ

2022-04-02
用途:
事務所内電球交換
対象商品:
11132615

既存電球サイズが合わなかったので追加で購入しました。

2019-08-10
用途:
電球交換
対象商品:
11132615

自宅の階段室の天井照明ランプを交換する場合、狭い踊り場に梯子を立てる必要があり高齢の身にとっては非常に危険なため購入しました。同じ大きさの電球で練習してから説明書に従って無事に交換できました。便利な安全工具です。

2019-08-02
用途:
照明交換時
対象商品:
11132615

折り外しは問題なくできたが、取り付けが高ければ高いほど難しい。もう少ししっかり固定できるといいと思います。

関口電設 様2018-11-27
用途:
屋内照明の電球交換時
対象商品:
11132615

軽量で作業性が良い。最長で3m強伸ばせるため高天井にも対応する。
先端の電球保持が、対象により交換保持器があれば更に便利なランプチェンジャーにとして使用範囲が広くなると思われます。

2020-05-27
用途:
高所の電球交換
対象商品:
11132615

軽くて簡単に電球交換が出来ました。これからもすぐに対応できるので安心です。

有限会社 小串 様2018-11-15
用途:
電球交換に使用しました
対象商品:
11132615

持ち手の部分があと1m長ければと思いました。
高所部分の交換時に脚立をあまり使用しないためにも。

2018-10-11
用途:
ビルメンテナンス時の管球交換
対象商品:
11132615

先端の針金の輪が管球のカップに当たるのでカット加工して使用。
重宝している。

千代田塗装工業株式会社 様2018-05-17
用途:
会社の寮の電球交換時
対象商品:
11132615

階段上の天井高さが3mあって、脚立も立てられなかったのでどうやって切れた電球を取り替えるかを悩んでいたところに、ランプチェンジャーにたどり着きました。しかし、電球を外すことはできましたが対応電球でなかったため、取り付けができなかったので、マルチタイプのキャッチヘッドの購入を考えています。

2018-01-24
用途:
切れた電球の交換
対象商品:
11132615

高い所のものも椅子を使わなくても安全に交換でき、大満足です。

2017-10-13
用途:
高所ダウンライトの交換
対象商品:
11132615

今迄は脚立を立てて交換していましたがランプチェンジャーで楽に交換できました。

フォーブルのむら3 様2016-08-12
用途:
電球交換時
対象商品:
11132615

先端が曲がるともっと便利ですねー

フォーブルのむら3 様2016-08-09
用途:
電球交換時
対象商品:
11132615

先端が曲がるともっと便利ですね

2016-03-29
用途:
高所の電球付け外し
対象商品:
11132615

以前からこんな商品がないか探していました。男性ならもっても軽く、難しい使い方もないので良いです。使う頻度からすればコストパフォーマンスも良い。

カ-セブン仙台柳生店 様2020-12-26
用途:
電球交換
対象商品:
11132615

二段階に棒が伸びるのですが、棒のロックが電球を回す側なので電球がきついとロックが解除され縮みます

1人が参考にしています
2020-03-21
用途:
天井ダウンライトの電球交換

6本のグリップする金属部分の先端が、外側に広がり過ぎていて、ペンチで内側に曲げて狭めたが、ダウンライトの反射板が曲面なので、
電球をすっぽりグリップ出来ず交換出来ませんでした。

株式会社ネクスト 様2015-12-01
用途:
ランプの交換用
対象商品:
11132615

こんな便利なものがあることに、感謝です。

2015-06-26
用途:
階段部分の交換
対象商品:
11132615

階段部分を特に交換していますが、軽く交換出来ます。ありがとうございました。

ルミーテック株式会社 様2013-06-07
用途:
比較的低い所でのランプ交換
対象商品:
11132615

軽量で問題無く使用でき、価格も割安感有り。