通信機器用ビニル電線 KVのレビュー

平均満足度 4.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
通信機器用ビニル電線 KV KHD
KHD
3,500 / 税込 3,850
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。 【用途】通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
システム・クリエイト 様2025-03-17
用途:
制御盤内のDC24V回路に使用

従来他社の物を使用しておりましたが、価格的に安価でしたのでこれを選定しました。何も問題なく使用できました。以後は、本品のメーカにそろえていきたいと考えます。

2024-01-09
用途:
制御盤の配線
対象商品:
11138111

制御盤の配線に問題無く使用できます。配達も丁寧です。

2023-02-22
用途:
PLCの接続
対象商品:
11138066

技能検定のシーケンス制御の練習盤とPLCを接続するために購入しました。太さも硬さも申し分ないです。

木工房 おとぎ 様2022-08-25
用途:
LED電球への配線など
対象商品:
11137822

導線が銅なのでハンダがのりやすく、細すぎずストリッパーで皮むきが出来、撚りせんにしたとき基板の穴にもちょうど入るので、作業性が良い。
ただ銅なので熱し過ぎると被服のビニルが縮むので、私は接続部分の皮むきは少し短めにしてます。

2022-01-25
用途:
通信機器の配線
対象商品:
11137813

電線が高騰している中、安価で購入できたのっで助かっています。リピートで購入しています。

2021-04-01
用途:
機械メンテナンスにて使用
対象商品:
11138057

機械メンテナンスにて使用。
手触りと撓り感がたまらないです。
十分な耐久性で満足しております。
また購入させて頂きます。

野村 様2019-08-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
11137813

柔らかめの配線で、取り回しもよく使いやすいです。細めではありますが、問題なく使用できます。

ワイド株式会社 様2019-04-05
用途:
小型LED電源基板
対象商品:
11137892

仕上がり外形が細いので配線作業が楽です。被覆がもう少し柔らかいとありがたいです。

サイダ設計 様2019-03-12
用途:
配線作業
対象商品:
11137996

いつ使っても、KV線に変わりがないので安心?して使っています。

2019-12-10
用途:
制御盤の配線
対象商品:
11137996

以前から代理店から取っていて使用済みなので問題はない

2015-05-25
用途:
制御盤製作
対象商品:
11137996

KIV電線等と比較して柔軟性があり外形も細いため作業性は非常に良い。PLC入出力回路や小型コネクタとの相性が抜群で、全サイズ耐圧300Vのため用途も広く、安価で使いやすい。
できれば1.25sq青の取扱いもお願いしたいです。

2015-04-17
用途:
マイコン制御機器その他の内部配線
対象商品:
11137962

特に問題無く使用しております。
被覆も剥きやすいし、ハンダのノリもいいです。

2017-05-08
用途:
ラジオ製作において活用した。
対象商品:
11137822

ラジオ製作教室のラジオキットの補助アンテナに切断して使用した。

中野企画 様2015-06-01
用途:
機械配線
対象商品:
11137996

通常品と同じ