衛星放送受信用 同軸ケーブルのレビュー

平均満足度 4.93 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線
伸興電線
1,998 / 税込 2,198
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。 【用途】衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
馬場商店 様2025-03-17
用途:
TV接続端子が設置されていない部屋にTVを設置する

配線途中に2箇所(引戸とドア)にフレキシブルフラットケーブルを使用していますが全放送局の映像、音声とも正常に作動しています。コスパ最強です。

2018-10-04
用途:
TV屋内配線
対象商品:
11137743

室内からケーブルが見える場所への配線の為、白系が欲しかったのですがホームセンターでは黒色しか無く、モノタロウで探した所この製品を見つけました。しかも日本製で極安。送料を加えてもかなりお買い得でした。早速取付けしTVの映りも快適です。

2018-01-19
用途:
古くなったケーブルの更新
対象商品:
11137743

比較的安価で、十分使えるものです。10mのものでしたが、計り売り又はいろんな長さのバリエーションが有れば嬉しい。

2015-11-18
用途:
TV、HDRの配線に
対象商品:
11137743

TVとHDRの配線に利用します。F型接栓の装着もやりやすく、低価格であっても性能も十分だと思います。

2015-01-28
用途:
地デジアンテナ用
対象商品:
11137743

数字上のスペックは、他の商品と同様のようですが、コストパフォーマンスに優れていて満足です。

2013-11-24
用途:
75Ωなので普通にテレビ受信アンテナケ-ブルとして使います。
対象商品:
11137743

20m巻きもあればより使い易いと思います。でも安いし、測定したわけではありませんが、感覚的には減衰が多いとは思われず、実用的には充分と思います。

2019-04-30
用途:
アンテナ建替時のケーブル張替え
対象商品:
27435477

大手メーカに国産品がなくなり品質が落ちる中、国産でこの値段はありがたい。品質良し、20mが欲しいところです。

2014-05-20
用途:
BS放送用
対象商品:
11137743

コストパフォーマンスが良かったです。

2012-10-16
用途:
社内のテレビ移動の為
対象商品:
11137743

5C接栓と同時購入し、アンテナケーブル4本を作って、合わせて1,880円!(@470!)電気屋で買えば、7~8,000円以上かかるかも(長さも自由にできないし)。自作も超簡単。普通で使用するなら
これで十分以上です。

2017-01-17
用途:
アンテナ配線工事
対象商品:
11137743

コンパクトで精度も良く雑音などの他からの影響が少ない。

2013-04-08
用途:
catvのアナログ放送建屋配信
対象商品:
11137743

7C2Vを使いた方が部品を見つけられなかった

佐藤電研 様2013-03-16
用途:
TV用アンテナ配線
対象商品:
11137743

安かったが、よくできたケーブルです。何ら問題はありませんでした。

2012-03-05
用途:
テレビのアンテナ
対象商品:
11137743

安価で助かります ただし10メートルの物しかないようで20m・30mでも購入できると良いと思います コネクターで繋ぐと電波強度が若干ですが必ず落ちるので・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご意見を参考に、商品の展開をしていきます。

2012-06-25
用途:
テレビアンテナに
対象商品:
11137743

2回目の購入です この値段は他には無いと思うぐらい安価だと思いますが、10mしかないのが残念です