デジタルマルチメータのレビュー
バックライト搭載LEDが点灯する導通チェック機能1.5V電池チェックレンジ搭載直流・交流1000V測定できます。
【用途】研究開発・設備メンテナンス
有限会社アスコ通信特機 様2020-10-24
- 用途:
- 点検時の電圧測定
- 対象商品:
- 08748101
操作はシンプルで分かりやすいです。
交流電圧測定で周波数が400Hzまでなのでせめて1KHzまで対応していればもっといいのですけど・
EHCコンサルティング カトウ 様2019-03-19
- 用途:
- 旧車用音叉時計の発振周波数調整
- 対象商品:
- 08748101
テスターの使い勝手で発振周波数まで測定できるのが非常に良い。
出来れば、有効桁が1桁多いと良いのだが・・無理でしょうね。
2017-12-04
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 08748101
アナログメーターから買い換えました。数字が見やすく、操作も楽で、もっと早く買えば良かったです。バックライトは、予想よりも暗く見にくいのが難点ですが、問題ないレベルだと思います。
2016-06-16
- 用途:
- 交流電流が測定したいので。
- 対象商品:
- 08748101
今まで大昔のアナログテスター(三和製)を使用していました。交流電流が測定できるデジタルマルチメーターを探してました。抵抗値測定も0Ω調整せずに測れるし、大変便利になってますね。収納ケースが付属していれば、なお良かったですね。
2016-02-02
- 用途:
- 自分の趣味の鉄道模型の導通の検査に使用することがほとんどだが、車をいじることもあるのでコレを採用した
- 対象商品:
- 08748101
本体自体は少し大きく重たい感じもするが、以前使用していたテスター(おそらく自分よりも年寄りのもの)はもっと重かったので、あまり不便は感じない。それよりも表示部が大きくはっきりと見えるので、確認しやすい。
商品としては値段が少し高く感じるのが不満だが、コレは仕方がないと思う。購入してよかったと思う。
山田技術サービス 様2014-11-07
- 用途:
- 電子基盤等の点検及び修理
- 対象商品:
- 08748101
液晶パネルが大きいので見やすい。
レンジつまみが大きいので使いやすい。
リード棒が本体後ろに固定できるので
便利。
3人が参考にしています