【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmのレビュー

平均満足度 3.79 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド
ノーブランド
1,498 / 税込 1,648
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。 【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-30
用途:
器具間の隙間カバー

シャーリング切断と明記するなら打ち抜き方向を一方向に整えてもらいたい。バリ方向がバラバラ。シャーリング切断でバリが出るのはしかたない。しかし薄板で且つ、ステン材などは特に打ち抜き方向(バリ方向)を一定にしてもらいたい。バリで怪我をする。思いやりに欠ける。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-01-21
用途:
柱の補強

作業中に柱に電線が擦れる箇所があり、何年も積み重なって柱の塗装から削れて行き、保護のためステン板を貼付します。
加工は出来ないため必要なサイズに合わせてカットしてもらえるのが助かります。

2023-06-19
用途:
設備修理・改善
対象商品:
32588884

ギアモーターのカバー製作に主要材として使用。
t1の板金加工は、専用器具が無いと難しいが、折り返しをしない&曲げ加工は120°までとしたので、問題なかった。
表面は圧延時のままで、ヘアライン様の加工跡無し、保護フィルムも無し。
包装は過剰ではなかったが輸送中の傷などは皆無。
シャーリング裁断のバリも少なく扱いやすい。
もっと大サイズのものがあるとよい。

有限会社タケマツファーム 様2022-11-22
用途:
トラクター修理時
対象商品:
32588735

折り曲げて使用したがスムーズであった。また、切断・溶接もきれいな仕上がりとなった。

2022-07-01
用途:
マンションの表札
対象商品:
32588683

きれいに切断していただきましたが、面取り加工があれば、さらに良いとおもいました。

2022-03-20
用途:
(屋外)鉄枠腐蝕部の補修材として
対象商品:
32588367

屋外面の鉄製建具の下の方が腐食で、帯状に孔が開いたので補修用に購入。細かくオーダーできるのは便利。 ただ、私の場合には勘違いで、発注寸法(幅)を間違え十分な重ね代は無くなってしまったが孔部分は隠れる程度はあり、まぁまぁの仕上がりに。

2人が参考にしています
2021-08-21
用途:
模型製作に使用
対象商品:
32588376

自分の使うサイズにカットされて来るので切る手間がなく楽に作業が出来ました。

1人が参考にしています
2020-07-10
用途:
作業用機材(工具箱)等の保守と修理に使用
対象商品:
32588446

以前この商品の別の大きさの切り板を購入しました。
使用目的は同じく機材等の修理や保守に使います。
劣化したプラスチック部品や、折れたプラスチック部品の補強や代わりに細工して使います。
少量で近い寸法で注文できるので助かっています。
強い強度は入りませんが、加工のしやすさなどを考慮して購入しました。
商品として使うのではないので、安価なものでも問題ありません。
あくまで自社工具等の修理と保守です。

2020-05-19
用途:
キーホルダーの素材
対象商品:
32588482

29mm×49mmにカットしてキーホルダーの素材にしています。バンドソーでの切断もしやすく、重宝しています。

えびはら米菓 様2020-05-03
用途:
強度増し用当て板
対象商品:
32588376

若干、磨きと面取りが必要でしたが、満足いく製品です

2019-08-31
用途:
ステンレス切り板
対象商品:
32588455

地元の金属加工場に依頼しても、少量だと面倒がってなかなかやってくれないが、1枚から好きな寸法でオーダーできて良い。納期も早い。
オーダーも簡単で、めちゃくちゃ便利です。

2019-10-09
用途:
ステッカーの土台
対象商品:
32588507

非常に綺麗な切板です。寸法も正確ですね。バリも無いのですぐに使えて良かったです。

2024-08-28
用途:
カバン持ち手の補強
対象商品:
32588351

長期間使用している通勤鞄の革製持ち手が切れそうなため合皮シートで巻いて補強しました。持ち手幅と同じ最小20ミリ幅のため、少しエッジが痛いので10ミリ幅のがあると良かったです。

2016-02-26
用途:
ミキサー用筐体用
対象商品:
32588604

加工のしやすさ、軽量で考えるとアルミが適切ですが、食品を扱う事から
SUSにしました。強度的にも1mmで十分と思いこちらを選択しました。
表面はヘアライン仕上げですので、プロトタイプなので鏡面仕上げは
せず組み付けようと思います。近所のDIYセンターでは適度なサイズもなく
有ったとしてもとても高価です。メーカーから別送でしたが同じ時期に
納品されました。

2020-09-07
用途:
バイクの部品
対象商品:
32588473

板金屋さんが、シャーリングできれいに切ってくれたとは思います。
但し、値段は高く感じました。

株式会社 E.L.P 様2013-07-19
用途:
目隠し
対象商品:
32588464

商品的には、
シャーリング材ですのでしょうがないのですが、角を丸く加工までしてもらえると非常に助かります。

CTCファシリティーズ株式会社 様2016-11-14
用途:
メクラ板として使用
対象商品:
32588631

横幅が指定寸法より10mm大きかった為、余分な切断作業が増えた。

2人が参考にしています
2015-08-06
用途:
機械部品
対象商品:
32588376

材料の加工は問題ありません。注文通りの加工です。
マジックによる意味不明な数字の記載がある以外は。
マーキング等は消してから出荷するほうが良いと思います。商品ですから。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
担当へ確認したところ、管理上の数字を記入していたとのことで、今後同様のことが起こらないようにするとのことでございます。
今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

2014-02-01
用途:
開口部の塞ぎ
対象商品:
32588622

特に問題ありません。切板が1mm単位で指定できるのがおすすめのポイント。