取替ドアクローザーのレビュー

平均満足度 4.53 (123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)
6,498 / 税込 7,148
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
123件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ニーズホーム 様2014-05-18
用途:
スチールドアのクローザ交換
対象商品:
38567602

すんなり作業ができ、使いやすかったです。

1人が参考にしています
2013-07-24
用途:
どあくろーざーの取り換え
対象商品:
32602105

継続購入は、必要があれば購入、人に勧めるという意味です。素人にできるかと心配しましたが、なにも問題ありませんでした。ストップ位置の説明がよくわからず苦労しましが、その部分を一度失敗して外れてしまったからだと思います。突起部分を戸元と反対の方向に隠してしまったら、うまくいきました。おかげさまで、高い工賃や製品代を払うことなくでき、家族から褒められました。

2013-01-12
用途:
ドアクローザー
対象商品:
38567602

ドリルを使用せずに既存のねじ穴が使用できて、かなり便利でした。
取付もかなり簡単でしたし時間短縮にもなりよかったです。
また、購入しようと思います。ちなみに業者に見積もりを出したら工賃込みで21000円でした。

有限会社 篠原設備 様2014-05-20
用途:
公園便所
対象商品:
32602096

取付易い

2013-01-16
用途:
古いNHN製ドアクローザーの取替え。
対象商品:
32602105

アルミ製のドアに取り付けてあったNHN製のドアクローザーを交換。
NHN製のドアクローザーは入手できないのでこの商品を選定、事前に十分シミュレーションしていたものの機能的に問題なくNHN製の物を取り替えられるか不安であったが、実際に取り付けてみて簡単に交換できることが体感できた。今回はドア枠のドアクローザー取り付け用の金具を固定しているネジの頭に運悪くアームブラケットの両端の端が当ってしまったので少し削って対応したが、それ以外は全く問題なく交換できた。
可也広範囲に取り付け位置を調整でき、よく考えられた出来の良い商品だと思う。

2人が参考にしています
2015-02-17
用途:
従来の使用のものからの交換
対象商品:
38567611

従来の穴位置での交換で対応可ということで取り付けましたが固定金具⑤-1の穴位置が合わなかった。
穴明けをして対応。受注対応、商品機能・色は満足。

2012-11-26
用途:
自社のドアの補修に使用しました。
対象商品:
32602096

取付も簡単ですぐに取り替えが出来ました。
ただし、前のドアクローザーの固定用ビスと、付属のビスサイズが合わず、
古いビスを使用しました。

2013-02-24
用途:
玄関のドアクローザーの取り替え
対象商品:
38567611

ドライバー一本で簡単に取り替えられました。

2013-02-19
用途:
廃番になったドアクローザーと交換
対象商品:
32602096

元のドアクローザーの取付ネジ穴にぴったり合い、動作もスムーズで満足です。

2012-08-23
用途:
ドアの開閉
対象商品:
32602105

大変スムーズに開閉できるようになりました。
どのドアにも取り付けできるように考えて有るのに感心しました。

2013-04-28
用途:
古く故障したのと交換
対象商品:
32602105

同じリョウビのドアクローザーだから、ネジ穴が合うと思って購入しましたが、上下の幅が少し広かったですが、別のネジで止めて、ドアの開閉も調整して完了。お客様も安くでき、使い勝手が良いと喜んでおりました。このドアクローザーなら全てに交換でき、お勧めです。付け方によっては、かなりネジなどが余ります。

2013-06-08
用途:
玄関ドア部品
対象商品:
32602096

少々戸惑いましたが、割と短時間で作業終了しました。
開閉がとても快適です。

2013-03-21
用途:
玄関ドアの修繕
対象商品:
38567611

YKK玄関ドアーに取り付けてあったリョービのクローザーが壊れたため、取替ドアクローザーを
注文し取り付けましたが同メーカーにもかかわらず旧本体取り付け蝶番のビスが両サイド共に当たってしまい約2ミリほどヤスリで削り、取り付けました、ビスは旧取り付けビスを全て使いました、ドア調整をしていたらストッパーがうまく止まらなくなった為、現在フリーで使用しています。

MonotaROからの回答

お手数をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。

2013-02-09
用途:
壊れたドアクローザーの代替え
対象商品:
32602105

取り付けは特段難しいところもなくスムーズに(時間は結構かかりましたが)できました。
ただ、本体の上にアームを取り付けるときにアームが逆さまにつけてしまいました。ナットにゆるみ止めがついていたので取り外せなくて苦労しました。結局本体の取り付け位置を上にずらしてなんとかセットを完了することができました。
全くの素人にはその辺りの注意書きがあるとたすかります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

2013-07-01
用途:
DIY
対象商品:
32602105

初めての作業でしたが詳細な説明書が付いていて作業が捗りました。
古くなって壊れたクローザーからの交換でしたが、取り付けるにあたっては、付属のボルトを使うより元のボルトを使用した方が収まりのいいところもありました。

2012-12-14
用途:
自社アルミ製ドアの補修用
対象商品:
32602105

会社の裏口に取り付けられていたドアクローザーが壊れたため使用しました。各社共通のため、新たにネジ穴を開けることなく、スムースに取付け完了しました。取付け時間も30分くらいで出来ました。

桑原配管 様2013-02-08
用途:
玄関ドア修理
対象商品:
32602105

30年位使用した、玄関ドアのクローザーが壊れた為、この商品に取り替えました。
既存のネジ穴がすべて使用でき、40分位で作業が終了しました。

shingoshop555 様2012-09-06
用途:
玄関、鉄製ドアへの交換作業
対象商品:
38567602

当マンションは築30年、当然ドアクローザーも十分な機能が落ちてきて、調整しても
抑えが利かず困っていました。本商品を見つけ我が家用に購入、早速取り付けました。
ド素人のわたしでも小1時間で作業完了。そのことを隣人に話したところ5軒から
取り付けを依頼され、作業時間も30分程度で終わらせることが出来ました。

2013-06-12
用途:
社屋の補修
対象商品:
32602096

スムーズな交換が出来ました。メーカーの対応にも十分満足しました。

2013-03-11
用途:
ドアクローザー交換
対象商品:
32602105

S202P ブロンズを購入したところ、中身はシルバーが入ってました。泣き寝入りします。1月頃購入して暖かくなってきた3月に開封したので気付くのが遅れました。商品はすぐに開けて見ないとダメですね。まさかこういうことがあるとは思ってなかった。
モノタローさんのミスではありません。型番もブロンズ用のだし、箱の外側にもブロンズのシールがあります。でも中身はシルバーです。おそらくはRYOBIのミスと思われます。
おそらく同じ体験したかたいっぱいいるけど泣き寝入りしてるのでは?
みなさま物が届いたらすぐにチェックしましょう。
モノタロー初利用で中身違いだったので心情的に今後利用したくないですね。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
今回のケースですと1月頃のご購入でも納品手違いとして返品交換対応させて頂きますので、お手数なのですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。