コブラ ウォーターポンププライヤーのレビュー

平均満足度 4.80 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)
5,298 / 税込 5,828
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-25
用途:
掴みもの全般
対象商品:
19070004

てこの作用で力がかけやすいし把握力も半端ないです
開きサイズの調整も一瞬ででき、しかもボタン式のため調整幅が細かい
言うこと無しです

2021-07-08
用途:
船舶整備
対象商品:
19070004

さすがに信頼感がある。サイズ的にも狭い場所での使用に合っていて使いやすい。ただ先端が少しズレており残念! このような物は現物を自分の目で見て購入するアイテムだと思った。

1人が参考にしています
2020-05-09
用途:
3センチほどのボルトしめた
対象商品:
19070013

工具素人です
ミドボンとソーダストリームを直結する接続アダプターを、ミドボンに接続するのに用いました
ボルトが3センチぐらいだったのでこれじゃないとキツく締められません
ガスが漏れることなく締めることができました

2020-01-23
用途:
バイク整備
対象商品:
32606034

贅沢を言えば、全サイズ揃えたいぐらいです。ホームセンターの安物に比べたら食いつきが違います。バイクツーリングにもこれ1本と強力ビニテが有ればプチごけ程度なら楽勝です。どんなネジでも回せます。ネジザウルスより多用途です。

1人が参考にしています
橘工業所  様2018-10-02
用途:
趣味のオートバイ整備工具として。
対象商品:
19070038

しっかりとつかめるのでパイプレンチの代わりとして使用しています。又、口の開きが微調整できるので扱いやすい。

1人が参考にしています
2018-05-08
用途:
機械修理
対象商品:
32606034

説明通りに、ハンドルの間に指を挟むこともないく、思いっきり力が入れられますし、試しに足で踏むように使うこともできました。パイプレンチよりこれを使うようになってきました。

2017-09-28
用途:
整備作業
対象商品:
32606043

グリップもよくしっかりつかんでくれるので安心して作業ができます。

1人が参考にしています
2017-03-13
用途:
水道工事
対象商品:
19070065

使用径がワンタッチで簡単。後は握力強度に耐えられるか?(平歯車部分の変形が無ければ儲けもの)

2016-12-28
用途:
水道周りの作業
対象商品:
32606025

小さくて、ちょっとした工具箱にも入る。
サイズが手のひらサイズで使いやすい。

2015-12-01
用途:
一般
対象商品:
32606034

優れものです。

1人が参考にしています
2016-02-23
用途:
機械修理に使用
対象商品:
32606043

大変掴みやすく良い工具です

2015-04-09
用途:
車整備DIY、工事業務
対象商品:
32606043

うわさ通り大変しっかりして使いやすい

2014-05-28
用途:
エンジンのスタッドボルトを外す作業
対象商品:
32606052

スタッドボルトが簡単に外せることで一部では有名なウォーターポンププライヤーです。
30年前のバイクのスタッドボルトに使用したところ、簡単に外すことが出来ました。
値段はかなり高いですが一生使える耐久性はあると思うので、いい買い物だと思います。

1人が参考にしています
2014-07-18
用途:
バイク整備
対象商品:
32606043

評判通りにカシッとした使い心地で良い商品です。

2017-02-26
用途:
バイクメンテナンス用
対象商品:
32606025

150mmを買いました。さすがクニペックス製です。短すぎたかと思いましたが、力は十分はいり、狭い場所でも使用出来、問題無いです。ロングタイプは今使用してません。