クリンピングプライヤーのレビュー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
2024-10-03
- 用途:
- バイクの配線作業
1発でかしめることができ、失敗もほとんどありません。切断や皮むきもでき、とても便利です。
2019-09-12
- 用途:
- 車のメンテナンス時に
- 対象商品:
- 32606122
ずいぶん前に、同じ様な安価なモノタロウ商品を購入していたのですが、仕上がりが悪く何度もやり直していましたが、やはりメーカー品は一度で綺麗に仕上がるのには感動しました。安物買いの銭失いがハッキリと思い知らされました。
1人が参考にしています
2018-02-09
- 用途:
- 自動車の配線作業
- 対象商品:
- 32606122
10年以上マーベルの電工ペンチ600Aを使用してきました。さすがに刃物の切れ味が悪くなってきての交換です。これは新品なので被覆剥きやカット時の切れ味が非常に良いです。また本体の板厚がマーベル製より0.3mm厚く(実測値)ギボシなどの端子圧着の際に全体がきれいに圧着できました。
また、本体の開閉トルクが適切で手も疲れにくくスムーズに作業できます。軸の精度も高くガタツキがないので妙な変形も少なく仕上がりもきれいでした。
長時間使うとより良さがわかります。
マーベルにはある圧着端子プレスがありませんので、これと併用することになります。KNIPEXはその分全長が短く操作性は良いと思います。
株式会社BENEVOLENTE 様2017-11-28
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 19069724
以前使っていたメーカーより使いやすく、グリップにも安心感がある。後は耐久性がどれだけあるか様子を見ます。
N'sプランニング 様2019-12-24
- 用途:
- 自動車・バイク修理
- 対象商品:
- 32606122
F社の圧着プライヤーと見た目同じだが、ダイスの噛み合わせ部のクリアランスはこちらの方が良かった。
使用してみた感じもこちらの方がきれいに仕上がった。
F社の方は、はずれをひいてたのかな?
1人が参考にしています
2014-06-22
- 用途:
- 車の電気配線に
- 対象商品:
- 32606122
他メーカーに比べ、厚みがあり、安心感がある。
圧着は若干サイズが違っても確実にでき、失敗がない。
今までいろいろなメーカーのものを使ったが、やはり一番よい。
1人が参考にしています