プロテクトX1のレビュー
- 用途:
- 仕事前の肌保護
朝・昼、手に塗ってます。1プッシュで手のひらをカバーできるので使いすぎず、出しやすいです。塗りのばしもしやすく、あまりべとつきはないです。保護能力もあるようでいまのところ、肌荒れしてません。
- 用途:
- 園芸作業時、アルコール滅菌作業時
- 対象商品:
- 49070297
以前デルマシールドを使用していましたが、現在こちらを使用中です。
手荒れ防止というか、防護の一つです。
他の使用法として、今の時期’あせも’の予防に重宝しています。
塗っておけばまずなりません。
股ずれもぴたりとおさまります。
他にも、どんなシェービング剤よりもかみそり負けしませんし、靴擦れの予防にも最適です。
日焼け止めを塗った上からも塗れますので、日焼け止め、汗かぶれ予防が完璧にできます。
コスパを気にされる方もいますが、一回の使用量が0.6mlですから500mlボトルですと、833回分、一日二回つけ続けても14ヶ月ほど持ちます。
私は十分だと思います。
- 用途:
- 清掃作業時
- 対象商品:
- 32606226
「デルマシールド」という多分同じような成分の皮膚保護ムースを愛用していましたが、明らかに手荒れ防止効果があるものの臭いが不快でした。
それに比べて、まだ数日ですが同じような効果を感じられ、嫌な臭いも無いので期待できます。また、ポンプ容器が良くできていて、左に回すとロックが外れ、一押しで丁度いい量が出る所は感心します。
- 用途:
- 作業前、作業後手洗いの際
- 対象商品:
- 32606217
乾燥する時期には大変重宝します。
指先を保護する為には保湿クリームも大事ですが、
サラッとしていて作業の邪魔がなくて良いです。
- 用途:
- ホコリの多い職場で利用
- 対象商品:
- 32606217
アトピー体質で手荒れがひどいので、市販のハンドベールを買っていましたが、水を触る度に落ちてしまい効果が持ちませんでした。
こちらは使い始めたばかりですが、ベタつきやゴツゴツ感も無く使用感良いです◎
小さなアカギレがあるところにも使用しましたが、痛みや腫れの記憶がないので問題なかったのだと思います。
コフトパフォーマンスは良くないのが難点ですので星は4ですが、病院に行くより安いです。ね。
- 用途:
- 普段の手が汚れる作業用
- 対象商品:
- 32606217
以前使っていた同様の保護クリームを使っていたが入手不能(数十年前に購入、現在発売していないもよう)になり、代替品を探しています。
使い始めてあまり経たないのですが、極端な汚れは以前の方が良く落ちた様な感じですが、まあまあの感触です。
手に塗る時の感じは直後からべたべた感が少なく、以前の物よりも使いやすく感じます。
他のも試して最終的な結論が出たら再度投稿したいと思います。