動力用押し釦開閉器のレビュー

平均満足度 4.75 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
動力用押し釦開閉器 モノタロウ
モノタロウ
1,898 / 税込 2,088
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用
65件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-30
用途:
自動車修理

コンプレッサーのスイッチ内部がピン折れで壊れてしまったので代替えで使用。
他社製に比べて安価でしたがスイッチの作動感もしっかりしていて問題はなさそうです。

2人が参考にしています
2025-10-22
用途:
高速カッターのスイッチ

これまで使用してた物より多少小さいですが使用には問題ありません。他の工作機械にも使用したいです。

マリッジ穂高 様2025-01-21
用途:
コンプレッサーのスイッチとして。

通常3相用ブレーカースイッチは、マグネットスイッチが必要となり、高額となりますが、本器は、安価で確実・簡便。小容量の3相機器には、持って来いの製品です。重宝しております。

2024-11-15
用途:
コンプレッサーのスイッチとして使用

タンクマウントタイプのコンプレッサーの電源スイッチとして使用しました。
(2馬力モータ)
捜査官もよく結果は良好です。

1人が参考にしています
2024-06-02
用途:
エアーコンプレッサーの電源スイッチ
対象商品:
32620375

しっかりした造りで、価格も安く、確実なスイッチ操作ができてます。

1人が参考にしています
2023-11-03
用途:
モーターのON,OFF
対象商品:
32620375

モーターのON,OFFに使用、コンセントにプラグを抜き差ししてモーターを回していたが、面倒くさいので、このスイッチを取り付けて使用することにしました、簡単にモーターを回すことが出来満足です。

CHU'S FACTORY 様2023-08-15
用途:
エアーコンプレッサーの起動・停止用
対象商品:
32620375

操作感・サイズ感共に良好です。耐久性はこれからですが、リーズナブルな価格なのでリピートします。

2023-08-09
用途:
日立ベビコンのスイッチ取り替え用に
対象商品:
32620375

日立ベビコンの開閉スイッチ故障のため、モノタロー押しボタンスイッチを購入しました。
ケースのサイズ、取り付け穴の位置が同じで取り換えが簡単にでき本当にたすかりました。

堤 建築 様2023-03-21
用途:
[スイッチ
対象商品:
32620375

とても良い今までのが壊れてしまい変えました軽い力でできて使いやすいです。

株式会社山本製作所 様2023-01-15
用途:
商品のオンスイッチに使用
対象商品:
32620375

大手メーカーの商品となんの遜色もなくて助かっています。

2022-10-05
用途:
古いフライス盤のスイッチが破損したので、代替品として設置しました。
対象商品:
32620375

可能ならカタログに、カバー内部(配線板)の写真もあると便利です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2021-09-07
用途:
電源スイッチ交換

大きさは思ったよりコンパクトでしたが、しっかりした動作でとても良い商品だと思います。

2020-06-11
用途:
鉄筋の切断機に元々ついていた。
対象商品:
32620375

同じ品物があってよかった。違うものだとねじ穴の位置が違ったりするので、余分な手間がかからなくて助かりました。

1人が参考にしています
中桐農園 様2020-09-14
用途:
水やり
対象商品:
32620375

思ってたより小さかったですが、普通に使えています。

湘南機器サービス 様2020-06-10
用途:
機械のメンテナンス等
対象商品:
32620375

機械のメンテナンス、新規作成時等に使用しています.
使いやすい商品です。

2020-05-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
32620375

届いた品物はとても良いしっかりとした作りで満足のいく物でした。
正直オススメです。

2021-02-11
用途:
自作電動工具の電源スィッチちょうど良かった、
対象商品:
32620375

モノタロウブランドキャンペーンでしっかりしたものが手ごろな価格で買えました。

2020-03-17
用途:
社内電気工事用
対象商品:
32620375

社内での電気工作に使用する。特に問題なく、動作しっかりしていて、うまく使えている。

2020-03-12
用途:
コンプレッサーの起動SW
対象商品:
32620375

スイッチ外形が、コンパクトで作動も良好でした。
価格も安く満足しています。

2018-11-26
用途:
集塵機のスイッチ
対象商品:
32620375

古い機械に使用しましたが、以前の物より小型です。スイッチが新しくなって気持ちよく使えます。