溶けないバイクカバー ハーフタイプのレビュー

平均満足度 4.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
溶けないバイクカバー ハーフタイプ ユニカー工業
ユニカー工業
6,898 / 税込 7,588
従来のボディカバーで、マフラーの熱い状態でかけて、溶けてしまった経験がある人はとっても多いのではないでしょうかこの溶けないバイクカバーはそんな経験のある人にピッタリです。マフラーだけではなく、エンジンの熱にも効果を発揮出来ます。溶けないこと以外にも細部に配慮されて作られています。外側表面には厚手のオックス300D生地を使用した実用性と耐久性を実現したボディカバーです。安いのはすぐに破れてちょっと、、、という人にも最適です。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所に直径70mmのロックでも取り付けられる大型鍵穴が付いていて前後が色で区別出来るようになっています。どちらが前なのか、わざわざ広げて確認する必要はありませんし、又、盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
サイダ設計 様2017-11-23
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
32629606

モノタローのバイクカバーはサイズが分かりずらい。
他ではサイズ違いの時は交換をしてくれるところもある。

2人が参考にしています
2016-08-16
用途:
保管時
対象商品:
32629606

これまで利用していたものが劣化してきたので、購入を検討。
金額が高いかなとも思いましたが、他と比較しまして購入。
雨・風の対策にも十分耐久性があるように感じます。

サイダ設計 様2015-10-07
用途:
バイクのカバー
対象商品:
32629606

エストレア、リアボックス51L付きで余裕でかぶせられました。生地は薄手ですが熱に強いといいですが、
使ってみてから評価できると思います。

2014-08-16
用途:
普段のバイクの保管用カバー
対象商品:
32629554

生地の質感がしっかりしており丈夫そうです。耐久性に関しては使い始めなのでまだ分かりません。
カバーの前後もU字ロック用の穴が色分けされており、すぐ分かるので便利です。
ミラー部の空気穴はベルクロで止まるのでそこから雨が入りにくくなっているのも良いです。
自分は横着なのでカバー保存用袋は使わないと思います。

1人が参考にしています
2012-06-25
用途:
バイクの保護。
対象商品:
32629536

バイク通勤で帰宅後すぐにカバーを掛けれる点で購入しました。ハーフタイプですがかなりの面積が溶けないようになってて、アップマフラーでも安心してカバーできてます。U字ロック穴が前後で色分けしているので、前後を迷わないで済むのも楽です。適合サイズのカバーを買いましたが、結構サイズがギリギリになってカバーを掛けるのが面倒で・・・。購入される方はワンサイズ大きいのを買っておけばカバーも掛けやすくなると思います。防水ではありませんが、防水スプレーを掛ければ問題なく使用できてます。

1人が参考にしています
JK Works 様2011-12-14
用途:
スーパーカブ110を屋根なし駐車で使用
対象商品:
32629545

生地は安価な物に比べてしっかりで縫製もきちんとしている。マフラーが熱いままでも使用でき前後のタイヤロック用の穴が色分けされているので使用時に迷わずすぐ掛けられます。撥水も良好です。鍵穴部分用ワンタッチ風飛びベルトが付属しているのが良心的です。

2012-10-04
用途:
日除け目的で毎日勤務先で使用。
対象商品:
32629606

パニアケースを装備したOFF車(トレッキングバイク)用でBB-709(7L)を選びました。 サイズですがパニアが収まる後部の高さは下面まで来て丁度良かったですが、やはり全長、幅、高さ(前部)共10~12cm程度大きかったです。
ハーフタイプという仕様ですがBB-709はスクーター用として作られているのか?熱で溶けない裏地が有る所はカバー下部のみで、大きかったサイズと相まってOFF車の場合は、かろうじて高い位置(シリンダー横)にあるエキパイに裏地が掛るかどうか微妙な位置です。 よってそれより高い位置のエキパイやシリンダーには裏地がない生地が当たってしまします。
また、車体左側面の生地には裏地部分が少なく、エンジン部に当たる部分には全く裏地が有りません。ネイキットやスクーターにはあるクランクケース下エキパイに当たる部分のみ裏地がある程度です。
この事からパニア付きで有ってもOFF車やエンジンが大きく張り出したバイクには不向きで、より高価なオール溶けないカバーというタイプの方が機能しそうです。
他に鍵穴周りが前後で色別けされていますが、小さく限られた部分なので判りづらいですね。
この事からサイズチャート表に絵図等でどの部分に裏地が有るのか無いのか表記が有れば良いと思います。 生地やワンタッチ風飛びベルトの作りなどはしっかりしているので、サイズや裏地位置が合えば良いモノだと思いますね。 それともうちょっとサイズUPしてもよさそうな収納袋が付属してました。

3人が参考にしています