小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用のレビュー
株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
- 用途:
- 電気工事など
パナソニック製なので安心です。メインブレーカーは漏電用です。
2024-07-25
- 用途:
- 電動工具修理
- 対象商品:
- 33042782
メーカー不明の電動工具に使用されおり、割れてしまっていたので同じものを探していたところ、同じものを発見!このような部品を入手できるのは助かります。
テンダー管理 様2021-04-19
- 用途:
- 電圧変換の為
- 対象商品:
- 32633282
エアコン用ブレーカ(100V)から200V用エアコンを設置する為、電圧変換と安全使用の
漏電ブレーカーを交換しました、交換後200Vを確認し無事完了しました。
2人が参考にしています
2019-04-11
- 用途:
- 200v電源増設工場時に
- 対象商品:
- 38181132
この品番はホームセンター等では売られて無く直ぐに必要だったため購入しました。物は確かなパナ製なので安心です。テスト動作もバッチリでした。
1人が参考にしています
2018-01-15
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 38181053
他社と違い10mA感度の物があったのと、パナソニックの分電盤に綺麗に収まること。
水気の多い台所コンセントの系統で、万が一の感電の際に、主幹が落ちてしまうことを防止する目的で使用しています。
1人が参考にしています
2019-01-27
- 用途:
- 電気温水器(National DH-370T1A 200年製)に使用されている旭東電機の漏電しゃ断器(KD-LS2123型)の交換。
- 対象商品:
- 38181132
旭東電機の漏電しゃ断器(KD-LS2123型の購入が出来ず同じ仕様の本製品と交換したところ毎晩誤動作していたのが解決された。
有限会社 フリスク フリティード 様2018-07-18
- 用途:
- 機器の交換時
- 対象商品:
- 38181026
個別対応の漏電ブレ-カ-はメイン漏電ブレ-カ-作動前に作動し、営業の妨げにならず必要、これは小さく、後付けし易く、15mA仕様なので、メインより感度が良い
2016-08-15
- 用途:
- 屋内配線用
- 対象商品:
- 38181053
物を見て小さいのに驚いた、取付は小さくなったのですんなりと収納箱に収まる、端子のネジの頭が小さく使っているプラスドライバーと合わず、締まったがなめ気味となった。
2015-09-29
- 用途:
- 電工ドラムのブレーカー交換
- 対象商品:
- 33042782
現在使用している電工ドラムが漏電保護のみのブレーカー付きなのですが
現場によっては漏電保護+過電流遮断機能が無いと使用できない場合があるため
ブレーカーを交換しました。
既存が他社品ブレーカーで、取付寸法は同じでしたがツマミが長く
フタに干渉してしまうため短く加工して取り付けましたが
動作は問題無いです