六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用のレビュー
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
【用途】難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属
2023-02-02
- 用途:
- 下穴あけ
- 対象商品:
- 32646844
ステンレス用ということで、硬質と思い購入しましたが、2.0ミリのドリル刃で厚さ1ミリ程の鉄製のステーに下穴を空けようとしましたが、すぐに折れました。
1穴も空けれないまま折れました。
裏面にメイド イン チャイナと記載が有りました。
残念な商品です。
腹立たし限りです。
松本煙草店 様2017-06-26
- 用途:
- タッピングねじの下穴
- 対象商品:
- 32646871
充電式六角軸のドリル先端工具としてワンタッチで取り付けて、下穴加工する為の良く使う寸法で、切れ味が良いです。
金剛住宅機器 様2015-11-23
- 用途:
- ビス取付穴あけ
- 対象商品:
- 32646887
商品の寸法にバラつきありインパクトドライバーに差し込んで使用しますが6角軸が加工不良で大きいものがあります。差し込んだら最後引っ張っても抜けず弱りました。反対にグラグラするものもありますので6角軸が小さいものと思われます。リピートでしたがもう買いません。
2人が参考にしています
金剛住宅機器 様2015-11-01
- 用途:
- 取付工事
- 対象商品:
- 32646887
2回目の購入、今回の3本のうち1本の軸(インパクトドライバーに差し込む)の加工精度が悪く寸法が大きいため差し込んで抜けなくなってしまい大変でした他の2本は異常なく抜き差しできる。検査されて出荷していますか?1本使えず廃棄してしまいました。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
不良品と思われますのでお手数なのですが、
お問合せ窓口までお問い合わせ頂けますよう、
お願い申し上げます。
2015-06-23
- 用途:
- ステンレス穴開け
- 対象商品:
- 32646844
0.8mm厚304ステンレス板に対してほとんど刃が立ちませんでした。結局ホームセンターで数百ー千円クラスのステンレス専用刃を買うはめに。プロならいろいろ方法があるのかもしれませんが、DIYレベルでは、最初から高い刃を買っておくべきかと。
2人が参考にしています