NEWポリコールキング(接点復活剤)のレビュー

平均満足度 4.65 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NEWポリコールキング(接点復活剤) サンハヤト
ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。 【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。
43件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-14
用途:
接点復活
対象商品:
32664965

ファミコンカセットの接点復活用に。接点ブライトの後に。

モステック株式会社 様2018-05-13
用途:
結構使える。
対象商品:
32664965

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

2017-06-13
用途:
パソコン修理。
対象商品:
32664965

ノートパソコンの、液晶交換で繋いでも点燈しない為、試しにポリコールキングを、一吹きした所、泡と一緒に端子がきれいに成っていくのが分かり、後ふき取り、端子を繋ぎ直し 電源ボタンを入れたら 接点復活。満足。

有限会社モンテ・ガレージ 様2018-04-22
用途:
自動車整備
対象商品:
32664965

カーステレオの修理に以前はワコーズを使っていましたが、サンハトヤ知りませんでした、恥かしい次第ですばり、ガリが綺麗に取れました。

広島マリンサービス 様2017-06-29
用途:
エレキ船外機の修理
対象商品:
32664965

最高です。リモコンが3台とも復活しました。かなり優れものです。ちなみにミンコタAPのエレキです

2016-10-19
用途:
USBコネクタ洗浄
対象商品:
32664965

たまに認識しないUSBコネクタが有るので綿棒に吹き付けて掃除をし結果、今のところ再発していないので効果が有ったと思う。

株式会社コガネイ 様2023-02-07
用途:
ツールチェンジャーのコネクタブローブ部に使用
対象商品:
32664965

コネクタのプローブ接点不良により装置停止が発生、プローブに復活剤を塗布し接点不良が減少した。現場でも使用したいので、小型タイプもシリーズ化して欲しい。

2021-01-30
用途:
小物軸の潤滑、ロータリースイッチ修理、金メッキ接点の復活など
対象商品:
32664956

非常にサラサラしているので機械系はただ吹き付けると古いグリス等が溶け出し後々接点不良になるので注意が必要、分解洗浄したあとに綿棒などでごく薄く塗布するのが正解のようです。油膜がおそろしく強力で素晴らしい性能ですが、使用すると口の中が変な味がするのがちょっと辛いです。

2016-08-30
用途:
オーディオ、メンテ
対象商品:
32664965

よく振ってひと吹き、ドリュームスウィッチのガリガリが無くなりました、感動です。

2016-06-10
用途:
オーディオのボリュームスイッチ部品に
対象商品:
32664965

素晴らしいの一言です、スプレーしてスイッチをクリクリしたら完了です、

2015-09-02
用途:
プリント板の半田付け作業
対象商品:
32664956

酸化物も半田付けに支障なく取れて、半田がきれいに仕上がります。今ではプリント板の半田付けには不可欠です。

1人が参考にしています
2016-04-05
用途:
コネクター、端子、プラグの錆び止め
対象商品:
32664956

ヘッドホンやRCAの端子につけるとガリッとしたノイズがなくなります。
塗りつけてからベビー綿棒で掃除するとなお良い

1人が参考にしています
2015-06-20
用途:
コネクター等の通電改善
対象商品:
32664956

スプレー式より、飛び散らないので購入しました。

2016-05-20
用途:
オーディオの修理
対象商品:
32664965

こんなに良いとは、思いませんでいた、後は時間が経過してどうなるかです。

1人が参考にしています
2013-11-17
用途:
車両の配線等に
対象商品:
32664956

もともと、配線やバルブ等の接続箇所に塗布する等、あると便利的商品ですが、必要十分な容量を持っています。これ一本で当分大丈夫なので満足しています。

1人が参考にしています
2015-10-14
用途:
自分の古い電気機器に使いました。
対象商品:
32664965

良かったと思います。

1人が参考にしています
2017-02-02
用途:
USBの接触不良
対象商品:
32664965

USBの接続部の接触が不良により、認識することが確実ではなかったことから、復活剤で機能の改善を試みています。

2011-09-07
用途:
接点保護
対象商品:
32664956

接点復活剤ではあるものの、スイッチなど可動部でセルフクリーニングの補助になるものだと思う。ただ単に塗って置いておくだけでは綺麗にならない。(導通は改善されるかもしれないが)どちらかというと復活剤というより保護材としての用途のほうが向いていると思う。保護材としては揮発しにくく便利だと思う。

1人が参考にしています
マルチョー漆器店 様2016-06-14
用途:
接続不良を直すため
対象商品:
32664956

思った効果が得られませんでした。
対象物に原因があるかも知れませんが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-12-18
用途:
おもちゃの修理
対象商品:
32664956

おもちゃの病院に持ち込まれる修理品で多いのが、電池BOXターミナルの腐食による接点不良です。
この「NEWポリコーキング(接点復活剤)」はスプレー式と違い的確に塗布できるので便利に使用しています。

2人が参考にしています