平型端子 250型のレビュー
- 用途:
- 昔の黒電話機(601-A2)のケーブル交換
- 対象商品:
- 34948304
サイズに合ったものを探しきれなくて、これでなんとかなるだろうと考えました。
隣に接触ぎりぎりでしたが、簡単に切れる、潰れるで加工が簡単にできました。
かしめ部分が長く、2ヶ所あるので抜ける心配はなさそうです。
半田付けより簡単でスピーディに加工できるのでサイズ違いでも安心でした。
- 用途:
- 車のハーネスを製作するのに使用
- 対象商品:
- 34948304
もう少しいろいろなサイズがHP上で確認しやすいと便利。
今回購入のタイプはギボシに爪が付くタイプでしたけれど、ないタイプの利用が多いです。
オスギボシに装着した場合にもう少し、固めに取り付けられる材質の固い物もほしいです。
ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 自動車用配線作業
- 対象商品:
- 32695966
説明にサイズが無いので書いときます。#32695975/32695966は接続部分幅6mmで長さ14.2mm、
#34948295/34948304が接続部分幅6mmで長さ8mmです。他社製品との混用の際にはご参考下さい。素直に曲がるので使いやすいです。横幅5mmも扱っていただけますと助かります。
- 用途:
- 車のIG又はACC回路でON・OFFさせ常時電源から高電流を使えるようにおもにリレー用として使用しています。
- 対象商品:
- 34948304
今まで日本製(一流メーカー)のタンシは接点がよわくボッシュ製を使っていましたが、今回初めて利用させていただき、大変満足しています。
- 用途:
- 電気配線
- 対象商品:
- 34948304
オス メスのかみ合いが硬くてまったく出来ない。使い物にならない。残りどうしょうか?廃棄ですね。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 車内のオーディオ配線等
- 対象商品:
- 32695975
オスの端子は特に問題なく使えています。
ただ、こちらもコネクター用の端子の流用みたいなので、不要なロックの出っ張りや、左右に小さな出っ張りがあります。
使用上の問題にはなりませんが。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 32695975
32695975とは形状が異なるので線径だけで判断すると違うものが来ます。
同じ形状で線径が細い者が欲しかったのですが、同じものを2度も購入する羽目に合いました。
カプラーに使用したかったのですが使い物になりません。
32695966も同様にカプラーには使用できない形状になっています。
カタログで区別していただきたいです。
この度はお手数をおかけしております。
恐れ入りますが、お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。
(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)
- 用途:
- フォークリフト配線加工
1.25~2.0sqシェルセット用のオス、メス購入し、日立オートパーツ&サービスの250シェルセット(4極)に装着して使用。
オスメス両方のシェルには固かったがなんとか装着。しかしシェル同士を接続しようとすると固くて手では入らず、プライヤーで無理やり接続したら端子がシェルから出てしまった。端子同士の挿入が固過ぎるようだ。コネクター用としては使えないと思った。なので日立オートパーツの250差込端子を購入し直す予定。
- 用途:
- ワイヤーハーネス
- 対象商品:
- 32695966
形が悪くギボシにもコネクターにも使い物になりません。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考とさせて頂きます。