ステンレス回転グリップのレビュー
- 用途:
- 得意先対応
以前も取り寄せした商品のリピート対応、引き続き注文あれば対応予定
- 用途:
- 旋盤のハンドルをグレードUP
- 対象商品:
- 32721202
これは良い!
今まで回らなかったので、作業に熱中すると結構指が痛くなったりしてましたが、これは大丈夫!
ちょっとした事で大違い。
- 用途:
- 汎用旋盤に付けました。
汎用旋盤のハンドルとして使用しましたが思っていた以上にハンドルの回る感じも良く大変気に入ってます。
少しハンドルが長く感じたので短い物も有ればありがたいです。
- 用途:
- 小型船ラット
- 対象商品:
- 32721227
以前フェノール樹脂製のグリップを使用しましたが強度に問題があり樹脂が割れましたがこの商品は強度に自信ありです。なおダルマ型のステンレス製ができるといいな。
- 用途:
- 電気ドリルのサイドハンドル
- 対象商品:
- 32721236
電気ドリル(HITACHI D10VH)のサイドハンドルとして使用しました。
ねじ部(M10)の長さもぴったりで、小細工せずに純正品の如く、
カッコ良く装着できました。
何個かの穴あけ作業をした感じでは特に問題なく、両手で電気ドリルを
しっかり保持できるので作業が楽になりました。
固定式と回転式のどちらが良いかは好みかもしれませんが、私の場合、
回転式の選択で正解でした。
要望としては、全長の選択肢があれば良いかなと思いました。
- 用途:
- 日立 ドリル D10VH に利用
- 対象商品:
- 32721236
タイトル通り
日立 ドリル D10VH に利用しました
M10
安いマキタのドリルはすぐに壊れてしまい
日立の物にしました。
とても馬力が強く、作業も凄まじくスピーディに進みますが
馬力があるが上に、手首への跳ね返りも強いんです
メリットであるが上、デメリットでもあるのです
そこで純正のサイドグリップなるものを発見
しかし関連でこちらの物がでてきましたので
ネジ径を図り注文しました
これは格好いい、相当長持ちしそうです
握る部分が回転します
とても良いです!!!
どんどんネジを打つ際に邪魔かなとも思いましたが
慣れれば全然大丈夫
それより手首への負担が一気に減りますので
長期間ネジ撃ちをしましても疲労が圧倒的に改善
D10VHユーザーに最適!
他のドリルの方も、ある程度のドリルでしたら
横に取り付けネジ穴があると思いますので
取り付けてみてはいかがでしょうか?
ちなみに、左右にネジ穴があったので
左利きの方も取り付けられるようですね
- 用途:
- 機械の調整ハンドルノブの取換
- 対象商品:
- 32721236
これは素晴らしい。工作精度も良くて大変滑らかに動きます。
前に付いていたのがプラスチック製の廉価版だったので余計に良く感じるのも(笑)
握りがもう少し大きければ、言うこと無し。
- 用途:
- 小型卓上旋盤送りハンドル用
- 対象商品:
- 32721202
今回、小型卓上旋盤の刃物送り台のハンドルとして購入させて頂きました。
STDは軸回転せず、工作していると指先が摩擦で痛くなる事もしばし・・・このハンドルは回転式の為にそんな不都合さも無く、快適に工作が出来ます。 購入して良かったです。