六角軸スパイラルチタンのレビュー

平均満足度 4.33 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸スパイラルチタン ライト精機
ライト精機
1,998 / 税込 2,198
1本のドリルで多サイズの穴あけができます! 【用途】薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オオツカ興産有限会社 様2024-03-19
用途:
穴径の拡大
対象商品:
32723056

対象物の厚みに条件があるが、これ一つあるとドリルを揃えないでも、最低限の作業をこなすことができます。どうしても振動やブレが出ますが、精度を求めないのなら許容範囲でしょう。

ガーデンハウス・猫の手 様2023-11-04
用途:
各種穴あけ
対象商品:
32723056

便利屋をしているので様々な道具を軽トラに積んでいます。これ1本でほとんどの穴あけ作業がこなせるのでドリルセットを積まないですむようになりました。

2023-10-21
用途:
鋼材切削
対象商品:
02275157

よく切れて、穴開けも容易く可能。長持ちして、プロでも十分使えます。

2024-01-14
用途:
種類 (穴あけ用に購入)
対象商品:
32723065

薄肉鉄板へ対応させる、薄肉なら対応可能であるが、厚肉はムズイ。
貫通時穴がサイズが広がる(忘れていた)

東洋医学研究所 様2023-03-14
用途:
製作に使用
対象商品:
32723074

アルミ板に20mmの穴あけに使ってみました。インパクトドライバーで簡単に穴あけができましたよ、20mmのドリル歯はなくても大丈夫です

2人が参考にしています
郡リース株式会社 様2023-06-30
用途:
現場での穴加工
対象商品:
32723065

現場加工に、即 対応できるので、大変重宝しています。

ファーム保坂 様2021-10-18
用途:
穴あけ時使用
対象商品:
32723065

薄板金、金属板等穴あけ時、穴を大きく開けるときにドリル刃がないような時必須です

3人が参考にしています
2020-11-16
用途:
軽トラックの荷台の穴あけ
対象商品:
32723074

切れ味には満足です。段の高さ分が穴あけ深さになると思いますが、穴あけできる板厚の記載が欲しいです。

3人が参考にしています
2020-06-14
用途:
車、耕運機の穴あけ加工
対象商品:
32723065

10mm以上のドリルがチャックできる電気ドリル、卓上ボール盤が無いので重宝しています。
こうゆう工具は無理に押し付けて加工しない、切削油を付けて使用すると長持ちします。

1人が参考にしています
2020-06-08
用途:
穴のサイズを広くする時
対象商品:
32723074

鉄板の穴を広げる時に使用したがスムーズに出来て良かった。

2020-04-30
用途:
穴あけ
対象商品:
32723065

2mm~3mmの鉄板なら容易に穴あけできます。切削油を使用しないと劣化が激しいです。

1人が参考にしています
2019-03-12
用途:
SUS板穴あけ
対象商品:
32723065

穴径の異なるものをもう1本持っています
1mmおきで穴が加工できて便利です 特に大きい穴あけは
ドリル加工より 簡単です。また加工穴も綺麗に仕上がります。

2人が参考にしています
TES 様2018-07-24
用途:
板金への穴開け
対象商品:
32723065

SPCCですが良く切れます。
思っていた以上に良い感じです。

三谷電工 様2016-12-19
用途:
電気工事時の穴あけ加工
対象商品:
32723056

とても良い金額的にも気に入ってます。
力なく切れた!

有限会社元気 様2016-11-22
用途:
穴あけ
対象商品:
32723056

瞬時に、穴あけ完了。ピッチがもっと広ければ尚よろしい。

2015-12-13
用途:
車やバイクの整備とレストア
対象商品:
32723056

LST-412を購入。
試作品が金属の時はモノタロウブランドのタッピングスプレーと共に使用。面倒な刃の取り換えが不要になり時間短縮労力短縮。
電子工作でアクリル板へのLED埋め込みでは丁度良い塩梅に穴が開いてくれます。
そして、近所のホムセンより安かったのでGOOD。

2015-11-16
用途:
アナ加工で 大きくする時に必要です
対象商品:
32723074

加工しやすいがもう少しサイズ間の間隔を広げてほしいです

1人が参考にしています
2016-05-03
用途:
穴の広げ
対象商品:
32723065

丈夫でいい商品です。

2015-11-10
用途:
アクリル製品の穴開け

アクリルの穴開けをする事となり 試しに安いこのスパイラルを購入 一本目は何とか一月位使えましたが、切れが悪くなり アクリルにヒビが入る様になった為 2本目購入 新品にしても ひび割れ直らず?良く見ると芯ぶれがあり そのせいかまともに加工出来ず。仕方なくLOBSTER のステージドリルを購入 問題なく綺麗に仕上がります。
このスパイラルドリルは 日曜大工程度しか使えないかも。

2人が参考にしています
2013-10-03
用途:
穴開け
対象商品:
32723056

ちょっと厚い鉄板(5mm)の穴開けにて使用。切削油を使用して、なんとか12mmの穴を開けられた。本来の使い方ではないが、価格からすると概ね満足。