なめたネジはずしビットのレビュー

平均満足度 4.22 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
なめたネジはずしビット ANEX
サイズが一目で分かるカラータイプに変更しました。 ネジはずし部分も交換式になり、折れた際は交換してご使用頂けます。 ドリル部・ネジ部取替可能。(M6~M8ネジ用はドリル部のみ取替可能) ANH2-066、ANH2-3はステンレスネジにも対応できます
51件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-07-14
用途:
ネジ山つぶれ、錆びネジ
対象商品:
01456096

裏側に記載された使い方がいまいちピンと来なかったのですが、作業し始めるとあっという間にネジがはずれ感動しました。
ネジ山がつぶれ、更に水場でしたのでネジの奥が錆びていたのですがなんなく作業終了。
はずれたネジからビットをはずす方が大変でした^^

有限会社西岡製作所 様2017-03-23
用途:
ねじ山が無くなってしまった
対象商品:
01456096

電気ドライバーに本製品(ドリル側)を装着。なめた螺子に対しドリルで穴をあける要領。その後、本製品を反対側(ねじ側)にして再び装着。電気ドリルを逆回転にして先ほど穴を開けたところに本製品を突っ込んでドリルを回すと、なめた螺子が取れましたよ

2016-10-19
用途:
自家用車メンテ
対象商品:
32730905

どうしてもの時のために購入、どうしてもの時が来ないため、出番がない。

2015-12-20
用途:
30年前の混合水洗の取ってのねじがなめてしまい、本体を替えようかと思っていたが、これでねじが取れ買わずに澄みました。
対象商品:
32730932

もう少し長いものも有ってもよいのではないか。20cmぐらい

大町商店 様2015-01-29
用途:
ねじ山不良に
対象商品:
32730932

12Vインパクトでも十分に使用出来ました。
とっても便利です。

1人が参考にしています
2014-11-21
用途:
精密機器の分解に使用
対象商品:
32730905

ネジザウルスや液体の物が使用できない状況で困っていた時に
この商品を見つけ使ってみたら一発で取れました。
ホームセンターでは取り寄せで時間も掛るのですがモノタロウさんでは早いと翌日には到着しているので助かります。

2015-10-21
用途:
プラスのネジ山がなめた時に使用しました。
対象商品:
32730914

安価で、使用しやすくとても気に入りました。
専用ケースがあるともっと良いのですが。
値段が安いので仕方ありませんね。

2015-12-20
用途:
作業
対象商品:
01456096

良いです

2014-03-12
用途:
なめたねじ取り
対象商品:
32730914

1本目感じ良く取れましたが2本目が手ごわくちょっと曲がったら折れてしまいました    先だけで売っていたので助かりました ということは折れやすいということか

1人が参考にしています
2017-04-18
用途:
機械の整備
対象商品:
32730905

頭をなめたネジを回すのにこれしかない!と買ったのですが、思ったほどではありませんでした。
少しネジが固いと、この商品のビット部分が折れてしまいます。
結局、ネジは回らず、ビット一本パーです...
残念

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-03-04
用途:
スロットルバタフライのネジ
対象商品:
32730905

ネジやまがやばかったので最初にスベリ止めを使ってゆるんだと思ったのもつかの間で、完全にすべっていたのでした。どーしよーと考えていたらこの商品がありまして、ゆるみました。すごくうれしかったです。やっぱ、道具だねー。

2016-08-06
用途:
板金作業で破風撤去
対象商品:
32730914

屋根の破風撤去の際にビスがなめてしまい本商品を使用しましたが
ユニクロのビスだったのですが下穴のキリが穴を開けてくれずまったく
話になりませんでした。結局ペンチを使用しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-11-03
用途:
鍵交換
対象商品:
01456096

焼きの入ったネジなど
無理です。
普通のネジやステンレス(専用の油が必要)
消耗品だから、もうちょっと値段を下げて

2014-02-23
用途:
ねじはずし
対象商品:
32730923

ま~使いやすいです。
インパクトレンチでの使用はお勧めできません。
回転調整できるドリルでの使用をお勧めします。

4人が参考にしています
東京水道サービス株式会社 様2013-12-01
用途:
なめたネジの取り外し
対象商品:
32730905

電動ドリルで使えてとても便利です。

2015-01-22
用途:
なめったネジ外し
対象商品:
32730905

ネジ山潰れた時に一度は試して欲しい品物です。ポンチにてセンター出し⇒ネジ外しビット⇒穴掘り⇒タップの流れで使ってます。値段も高くないですし、試してみる価値あると思います。プラスチックネジには相性悪いみたいです

2013-04-04
用途:
ねめたネジを外すため
対象商品:
32730923

長年外すことが出来なかったネジをやっと外すことができました。使う回数は少ないですが、あると便利な商品です。

岸本農園 様2012-04-24
用途:
工具逆箱の一員になりました。今までは何度か逆タップを購入していましたが、これほど完成度の高いと思える物は初めてです。
対象商品:
32730923

欲を言えば10φ位に対応出来るサイズと、もっぱらインパクトドライバーを使用していますので、耐えられる物を提供して戴きたい。

2012-03-10
用途:
試験機及び製品のビスの締め過ぎ、頭をなめた時と分解時に頭をなめた時。
対象商品:
32730905

電ドラの機種によっては、取り付かない場合がある。両端使用ではなく、
片側だけで別物にした物もあれば良い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2015-08-12
用途:
木工用
対象商品:
32730905

ネジがなめた時苦労してましたが、このビットで簡単になめたネジをとることができます。