タイミングベルトXL037形のレビュー

平均満足度 4.68 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
789 / 税込 868
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
電子工房SAZAN 様2026-01-27
用途:
小型卓上旋盤の駆動用に使用。本体規格が特殊で、プーリーを併せて交換

ベルト長が合わず、テンションを付加しましたが調子は良さそうです。

2022-08-26
用途:
ベルト交換
対象商品:
32768075

リョービのベルトサンダーに使用しました。
全く問題はありませんね。

1人が参考にしています
2022-03-29
用途:
ベルトサンダーの替えとして使用
対象商品:
32768075

なかなか丈夫で、切断などがなく、長く使用できました。

トレフォイル合同会社 様2021-10-14
用途:
機械の駆動用ベルト
対象商品:
35267023

耐久性が高く使いやすくてとても良いので違うサイズも購入検討したい。

2020-03-22
用途:
ベルトサンダーの駆動ベルト
対象商品:
32768075

切れてしまったので、同サイズのものを探して取り付け。
若干厚さが薄めのようですが強度は問題なさそうです。

1人が参考にしています
2020-03-03
用途:
ベルトサンダーの駆動ベルト
対象商品:
32768075

ベルトは問題なし。元気に回っています。
翌日には到着し、助かりました。
又、宜しくお願いします。

有限会社たかはら 様2019-07-24
用途:
中華旋盤のモータープリーとセット購入です。
対象商品:
32768066

中華旋盤のプリーを交換しましたのでセットで購入しました。
三ツ星ベルトですと安心して使えます。

1人が参考にしています
有限会社オプト・フジワラ 様2019-05-04
用途:
精密機械のタイミングベルト交換
対象商品:
32767996

当社で使用している特殊な測定機のタイミングベルトが劣化してしまい、スムーズに動かなくなってしまいました。メーカーのメンテナンス期間が過ぎてしまっていて部品が調達できずに困っていました。モノタロウさんで検索しましたら同じサイズのものが見つかり早速取り寄せました。お陰様でまた以前の様にスムーズに作動しています。ありがとうございます。

株式会社石川屋ふとん店 様2017-11-07
用途:
羽毛充填機のモーターに使用
対象商品:
32768111

羽毛充填機のベルトが突然切れてしまい、モノタロウさんのサイトで部品を探したところ対応サイズの確認に手間取りましたが、すぐ商品も届き作業中断の時間も最小限にでき良かった。交換作業も簡単でした。

高元建設株式会社 様2017-10-04
用途:
デイサービスセンターの、浴室入口ハンガー扉の、タイミングベルト破損の為交換
対象商品:
32768163

施工メーカーに、部品を、要求すると、アッセンブリーで、すべて交換ですとのことで、モノタローを、検索したらタイミングベルトが、簡単に手にすることが、できました。施設も、大変喜んでいただけました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2017-07-29
用途:
中華旋盤の駆動ベルト
対象商品:
32768066

シンクロプーリーから このサイズを割り出したが
まあ メーカー製なので 多分大丈夫と思う。
まだ 装着してないので 詳しくは書けない。

2018-08-11
用途:
バンドソー
対象商品:
32768075

純正品の代わりに購入しました。メーカー品なので問題は全く有りません。

2016-12-06
用途:
テーブル丸のこの駆動
対象商品:
35267075

量販店では手に入らなかったのでたいへん助かりました。

2017-07-20
用途:
機器の交換部品のため
対象商品:
32768145

特別な事はなく作業は完了した。
耐久性にも問題はなさそう。

株式会社藤代化学 様2016-06-22
用途:
手縫いミシン
対象商品:
35267023

ホームセンターなどを探したのですが無くて、大変助かりました。

2016-04-27
用途:
金属の研磨
対象商品:
32768075

思ったよりも堅牢せいがない。
でも、値段相当かと思えばこんなもんかな。

2018-02-23
用途:
ニッケンのコンプレッサーのベルト
対象商品:
32768014

同じ品番なかったのですが、取り付けには、問題ありませんでした

2016-03-02
用途:
ベルトディスクサンダー修理
対象商品:
32768075

純正品の価格の半値で手に入りました、消耗品なので充分満足しています。

2016-11-29
用途:
駆動伝達用
対象商品:
35267057

使い込んでいないので、耐久性は未評価ですが、タイミングベルトとして問題なく使えています。

2016-02-11
用途:
同時に購入したタイミングプーリと合わせて物つくり工作の主軸の回転伝達用に使用
対象商品:
32768005

商品としては普通です、特に改善点などはありません。