外車用オイルフィルターのレビュー

平均満足度 4.58 (73件のレビュー)
商品レビューを投稿する
外車用オイルフィルター ACDelco
ACDelco
2,398 / 税込 2,638
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
73件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-20
用途:
エレメント交換
対象商品:
32948675

輸入するよりも早くて良かったです。梱包はもう少し
小さくても良いかな。

1人が参考にしています
STYLE×GAFF 様2023-12-20
用途:
オイル交換時にオイルフィルターも同時交換
対象商品:
32948666

外車オイルフィルターお安く出てるので助かります。いつも利用しています。

2023-11-28
用途:
ラングラーJK用
対象商品:
32948623

円安のせいか徐々に値上がりしているが、それでも他のネット通販よりは安く手に入る。このまま取り扱いを続けてほしい。

2022-12-31
用途:
1995チェロキー 整備 PF53使用
対象商品:
32948623

定期交換消耗品としては申し分ないですね。送料無料条件で購入するなら最安値でした。

1人が参考にしています
有限会社 多聞 様2022-09-17
用途:
オイル交換時
対象商品:
32948632

デルコのオイルエレメントで他で購入するよりも安くて助かります

2022-01-05
用途:
自動車メンテナンスに
対象商品:
32948596

国産車だけでなく外車も取り扱いが有るのは有り難いです。
物はデルコ製で問題無しです。

1人が参考にしています
2022-01-10
用途:
シボレーアストロのエンジンオイル交換時に定期交換してます。
対象商品:
32948596

価格の安い社外品もありますが、安心のACデルコ製を選んで使用してます。

2022-08-22
用途:
オイルフィルター交換
対象商品:
32948623

純正品でなくとも、全く問題ありませんでした 安価で品質よいです

2021-07-30
用途:
自動車のオイル交換時
対象商品:
32948623

私はクライスラー PTクルーザーのオイル交換時にこのオイルフィルターを使用していますが、安価で品質も信用できます。ACDelcoは、ゼネラルモーターズ(GM)が所有するアメリカの自動車部品ブランドです。ACDelcoのバッテリーや交換パーツを使用していますが問題なく安定していて、お薦めです。

2人が参考にしています
2021-05-02
用途:
ダッジバンに使用。
対象商品:
32948623

輸入車用のオイルフィルターが最安値で手に入り、いろいろな種類があり助かります。

2人が参考にしています
P&C TRADING Inc. 様2021-02-18
用途:
定期的なオイル交換時に同時使用。
対象商品:
32948623

ダッジラム ピックアップトラック5900ccの定番オイルフィルターです。
今まで使用していて、問題があったことはありません。他と比べてモノタロウさんが一番安価なので、助かります。

1人が参考にしています
2021-05-13
用途:
オイルフィルター交換作業
対象商品:
32948632

ハマーH2用です。ここで安定して手に入りますので、日々感謝しております。あと10年は継続して売ってください。お願いします

2020-12-12
用途:
自動車整備
対象商品:
44397116

シボレー Express 3500 6.0L V8に使用しています。エンジンは快調でこの商品に対する問題等はなく良い商品と思います。フィルターは安い時にまとめて買っています。角度締めで締め付ける表示がありますが取り付け時どれだけ回したのかな?ということもありましたので
N.m表示等もあると締め付け間違いがないと思います。

2020-02-14
用途:
セルフでオイル交換の時
対象商品:
32948614

フィルターの場所さえ分かれば自分で取り替えれる。工賃を払う程の作業では無いので重宝してます。

1人が参考にしています
2020-04-27
用途:
アメ車のオイル交換
対象商品:
32948623

手軽にアメ車のオイルフィルターが入手できて助かってます。

伊佐たぼこ店 様2019-10-20
用途:
自動車メンテ
対象商品:
86887071

ゴルフ4(形式japk)で以前から使ってます。
メーカー品で安くてありがたいです。

2019-06-16
用途:
chevy350のオイル交換時に使用
対象商品:
32948675

いつも1000円以下の値段なので、毎回のオイル交換時に交換しています。2回に1回のオイル交換時で良いとよく言いますが、1000円以下の値段で購入出来れば、エレメント交換も毎回変えた方が絶対に良いので、お勧めです。

1人が参考にしています
2020-02-17
用途:
オイル交換
対象商品:
32948614

メーカー指定のオイルフィルターなので、特に気にすることもなく使用しています。

旭商会 様2020-03-13
用途:
オイル交換
対象商品:
46813706

商品は良かったが、ビニール袋に入っていた為箱が欲しかった。

2018-12-24
用途:
アメ車のオイルフィルター
対象商品:
32948623

PT cruiser用です。
初めてACデルコ製を購入しました。
あまりしっかりした感じがなく、安っぽく感じてしまいました。しかし、性能面での優劣は分かりません。

1人が参考にしています