外車用オイルフィルターのレビュー

平均満足度 4.58 (73件のレビュー)
商品レビューを投稿する
外車用オイルフィルター ACDelco
ACDelco
2,398 / 税込 2,638
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
73件中 61~73件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アイランド 様2016-04-15
用途:
交換作業
対象商品:
32948587

もちろん全く問題ございません

1人が参考にしています
2016-03-15
用途:
audi 1.8T 用交換
対象商品:
46813733

audi 1.8T 用交換 VWと同等品

2014-04-21
用途:
アメ車のメンテナンス
対象商品:
46813742

品質、価格共に満足しております。商品の到着も早くて助かります。

2014-06-08
用途:
ダッヂ用に使用
対象商品:
32948587

発送が迅速丁寧で、信頼のおけるストアーです。

2014-05-26
用途:
オイル交換
対象商品:
32948632

良かったです。

2014-04-25
用途:
メンテナンス用
対象商品:
46813733

今回2回目の購入です。前回純正品よりの交換、約6000km走行使用し品質的に問題はなさそうですが、純正品に比べ外径寸法が数ミリ小径の為、所有の純正用KTC製カップレンチが使えず別工具が必要となった。ボディケースも肉薄の為、交換時に潰れが生じ、作業に注意を要する。外径寸法を記載して欲しい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

オイルフィルターは適合が同じでもメーカーにより、若干サイズが異なる場合がございます。こちらの商品は外径寸法を記載させていただいておりますので、ご確認ください。

2014-02-06
用途:
アメ車のエンジンオイル交換
対象商品:
32948596

今まで購入していた店より少し価格が安い事と発送が速いのですごく満足です。

2014-06-10
用途:
オイル交換
対象商品:
46813724

商品自体すごく良いものは分かってるんですが、裸のまま送るのは改善した方が良いと思います!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-12-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32948657

ACDelco製のオイルフィルターは、日本で買うには高すぎます。
アメリカでは2-300円なのに、日本の某カー用品店なんかに行くと1400円とかぼったくりに近い値段に化けてます。
その点、MonotaROさんは良心的な値段で品質も変わらずに提供してくれていると思います。

2人が参考にしています
2011-08-22
用途:
シボレータホ01モデル オイルエレメントとして使用
対象商品:
32948632

問題なく使用できた。フィルターを袋で包むか、箱をフィルムで包むかした方が、輸送時にゴミがフィルター内に入らないので、改善した方が良いと思う。某国内ブランドのエレメントはフィルター部にシールがついており、ゴミの侵入を防いでいた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2011-02-08
用途:
エンジンオイルフィルターの交換
対象商品:
32948605

フォード車用に使ったが、ACDelcoの製品だけあって純正と変わらない出来。
次回もこのオイルフィルターを利用したい。

2人が参考にしています
2010-10-09
用途:
DIYオイル交換時
対象商品:
32948587

定番商品ですが、いつでもストックありでこの値段ならOKです。
品質はACデルコ保証済み

2010-05-14
用途:
ハマーH2のオイル交換の時に使用。
対象商品:
32948632

適合車種には記載されていませんでしたが適合しました。