SUS製ソケットカプラー (ホース取付用)のレビュー
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
2023-05-22
- 用途:
- 湿式コアドリルに繋ぐため
- 対象商品:
- 53114733
寸法を間違えて購入した。
繋ぐホースのサイズで違いがあるのは判断はつくが
どの部分の寸法かは図面が添付されておらず分からない。
結果的には寸法dを寸法Tと勘違いしてしまった。
他の商品にもよくあるが、寸法記載されていても図面が無いものが多い。
せめて自社ブランドのものだけでも修正していくべきかと。
商品そのものは問題ありません。
5人が参考にしています
浪花汽船有限会社 様2015-02-06
- 用途:
- 空圧機器ホース
- 対象商品:
- 32975853
湿気の多い箇所で使用するのでSUS製が欲しかったのですが、メーカー品は高価で購入できませんでした。しかし、この価格なら若干高くても購入できるし、しかも日本製で機能も遜色なく満足しております。
1人が参考にしています
2013-12-05
- 用途:
- 屋外で雨に濡れたり環境が悪いところで使用
- 対象商品:
- 32975844
ブランド物と両方使用しています。
比べると、質量、中のバルブの形状、ロック球の大きさに違いが感じられます。
それが使用に影響するかというと、今のところ問題なし。
カチッとした接続感は同じです。
価格的に考えたら次回も購入したいと思っています。
飯田メッキ工業株式会社 様2012-02-23
- 用途:
- 雰囲気が高湿度環境下での使用。
- 対象商品:
- 32975844
全く問題なく使用できている。錆などの心配が殆ど無いことから、スムースなホース接続などが期待でき、また高精度の様なのでエア漏れなどの心配もしなくて済みそうである。まだ試験的な採用だが、他の鉄系カプラーも順次この製品に移行していきたいと考えています。
2017-04-21
- 用途:
- 現像処理装置の廃液タンクとホースの接続、取り外しに使用
- 対象商品:
- 20734692
現像処理装置の廃液タンクとホースの接続、取り外しに使用していますが、カプラー部の装着が非常に固く、取り付け難いです。
1人が参考にしています