真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーのレビュー

平均満足度 4.92 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ
モノタロウ
589 / 税込 648
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。 【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
神保電器株式会社 様2023-12-10
用途:
PC水冷化に
対象商品:
32976456

点検等で本体から外付けしたポンプやラジエーター配管を脱着できるようにするために利用しました。
大変便利です。

2020-11-06
用途:
オイルドレーナーの修理
対象商品:
32976483

ホームセンターではまず手に入らない上、金額も大手純正品のほぼ半額だったので大変助かりました。後は耐久性に期待したいところです。

株式会社 春海 化成 様2020-05-18
用途:
金型水管
対象商品:
32976447

日東電工製品同様で格安にて購入出来ました。
パッキンの寿命は、確認出来ませんが使用の手軽さは良いです。

足立自動車 様2019-01-25
用途:
自動車整備 ATFチェンジャー接続用に
対象商品:
32976456

自作延長ホース等のATFチェンジャー接続用に購入。
少しバリが有る製品が含まれる(複数個購入しているので)が機能上問題なし。
日東製との接続も問題なくATFは漏れませんが、同一メーカで繋げる事をお勧めします。

2人が参考にしています
ロマンス製菓株式会社 様2018-05-16
用途:
温水循環の配管に
対象商品:
32976465

想像していたよりも優れた造りの良さに感心しました。
有名メーカーNB品と比べても遜色ありません。
安価なので助かります。
耐久性についてはこれからの使用で検証していきます。

2017-11-14
用途:
油圧配管の切り替え作業
対象商品:
32976447

今のところ日東工機製と混同にて使用しているが、漏れ無し。
製品としてはとても良いと思う。

2017-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32976447

商品説明通りで、満足しております。この経験を生かし今後も利用したいと思っています。

株式会社ビルドス 様2017-01-18
用途:
真空回路のコネクターとして
対象商品:
32976456

安価に購入出来てよかったです
高価なメーカー品になんら劣らない性能に満足しています

2015-06-26
用途:
金型のサーミックオイル循環
対象商品:
32976474

メーカー品と同等レベル

2013-07-08
用途:
乳牛の水槽のつなぎに使用します。
対象商品:
32976474

乳牛の水槽のつなぎに使用してます。水槽洗うときは奪着し洗い終われば装着します。牛の舐める場所にあるけど牛の舌で奪着もしないし丈夫で水漏れしないので再度購入してます。

1人が参考にしています
尾道プレス工業株式会社 様2011-07-03
用途:
定置SW(スポット)作業の冷却水管の段取替え
対象商品:
32976447

定置SW(スポット)作業の冷却水管の段替改善に使用しました。水圧が3kg/cm2位ですが漏れは無く使えます。給排水の脱着が大変楽になりました。日に複数回以上段取り変更するので多品種小量を一台の設備でこなす時に重宝します。

1人が参考にしています
学校法人ホンダ学園 様2010-12-02
用途:
ガソリンラインの脱着
対象商品:
32976447

ガソリンエンジンベンチのフューエルラインの切り替えで採用、3kg/cm2以上の圧力で洩れも無く、材質も良いので信頼できる商品です。

1人が参考にしています