ネジニップルのレビュー

平均満足度 4.05 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジニップル カクダイ
カクダイ
   
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-08
用途:
53969966フィルターハウジング1/2用に使用
対象商品:
32974042

53969966フィルターハウジング1/2購入時、購入時の注意事項参照にて、購入、丁寧な案内に助かりました。

3人が参考にしています
2022-12-23
用途:
ホース接続
対象商品:
32974042

ホームセンターには置いてあるところがなく助かります。
もちろん接続等に問題はありません。

1人が参考にしています
2021-09-03
用途:
散水ホースの接続追加に使用しました。
対象商品:
32974042

DIYで、簡単に接続追加出来ました。安価で良いです。

1人が参考にしています
2021-09-15
用途:
水道ポンプに使用。
対象商品:
32974051

ワンタッチジョイントの接続、水ホースを接続しました。

2021-08-23
用途:
洗車用具
対象商品:
32974051

ネジ部の作りも問題なく、
ワンタッチ接続の部分も漏れなく利用できています。

2021-07-27
用途:
浄水器ハウジングの接続用
対象商品:
32974042

特に問題なく装着でき、ホースの着脱も普通に出来ました。

2021-06-07
用途:
屋外水道用
対象商品:
32974042

1/2真鍮バルブに水道ホースをワンタッチカプラーで繋ぎたく、色々探していたらようやく見つけることができました。
使い勝手が良くなって満足です。

2021-04-18
用途:
自動散水装置の塩ビ配管(13A)とホースの接続及び自作の水耕栽培装置の水タンクとホースの接続
対象商品:
32974042

ホース同士をワンタッチで接続するコネクターは多くのホームセンターで販売されているが、ホースと塩ビ配管をワンタッチで接続する器具は販売されていない。塩ビ管のいいところは硬くて地中に埋めても余程の過重をかけない限り潰れないことである。塩ビ管の先端に雌型のコネクターを専用接着剤で接着し、このネジニップルのネジ部に配管用テープを巻いてねじ込むとワンタッチで水ホースと接続・取り外しができる。本品のいいところは価格が安く、しかも耐圧性も充分なことである。

6人が参考にしています
2020-09-08
用途:
軟水器の入出水口
対象商品:
32974051

カクダイ社製だけに信頼がおける製品です。値段も満足です。

2020-05-18
用途:
純水器の配管
対象商品:
32974042

純水器のホース接続配管にて使用しました。
直ぐに手に入り大変助かりました。

2019-01-05
用途:
カートリッジの出入り口にワンタッチ用として取り付。
対象商品:
32974042

カートリッジのネジ部が長いのか、ニップルが深く入り過ぎてジョイントが止まらないため、シールを厚く巻いてネジ込みを浅くしてして使用して居ます。

2019-08-19
用途:
船外機の整備
対象商品:
32974051

船外機のフラッシャーの接続用に購入しました。問題なく使用できています。

2人が参考にしています
2018-09-25
用途:
水道ホースの取り付け
対象商品:
32974042

ソケットやエルボに直接取り付ける事が出来、スペースを取らないので良かったです。

2018-04-09
用途:
散水ノズルの着脱
対象商品:
32974051

冬に水道が凍ってしまい割れてしまったため交換しました。
安価で購入できて助かりました。

オールマリン 様2017-02-22
用途:
水配管用
対象商品:
32974042

このパーツを使う事で余計なニップルやソケットを減らす事になり、配管が見た目の良い仕上がりになります。

2014-05-22
用途:
散水用
対象商品:
32974042

散水用に塩ビ配管とホースとの接続用に購入しました。
ネジ部分はシールテープを巻かないと防水はできませんが特に不満はありません。

有限会社 野村工業 様2020-06-17
用途:
散水
対象商品:
32974042

水道継手1/2 PTにねじ込みましたが 二ネジ目で必ずネジが狂って大きく傾きます。新品で二回やってみましたが ネジが柔らかすぎて、使い物になりませんでした。

有限会社ミック・ラボ 様2019-10-02
用途:
水道にカップリングに使用
対象商品:
32974042

ネジ部下部のナット部が小さく、穴にいくらでも入ってしまう。大きくすればそこで止まるのにね

2018-07-30
用途:
1/2ボールバルブに直結し、使用しようとした。
対象商品:
32974051

シールテープを巻いてボールバルブにねじ込もうとしたら、
上手くネジが合わず、一発でバカになった。
金属製を購入するか検討中。
めねじ側の材質によっては使い勝手が悪い。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

川端商会 様2017-05-22
用途:
ホースの脱着に
対象商品:
32974042

樹脂製なので心配でしたが、案の定スパナ口が回していく内に変形しだしてきました。他でアルミ製を使かってみましたが、スパナ口の変形は見られなかったので樹脂製を買って失敗でした。
もう買いません。