軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)のレビュー

平均満足度 3.42 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器
日東工器
8,898 / 税込 9,788
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。 【用途】一般家庭の屋内木製建具専用
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-22
用途:
引き戸を閉める

引き戸クローザー UC-0010が廃番になっているため置き換えとして選定。
耐久性は不明だが見た目の構造的にあまり高くはなさそうです。
取り付けもケーブルラックの取り付け精度とか割と面倒でした。
扉を開けるときの力も今までより必要になったので慣れるまでは戸惑います。

2024-01-05
用途:
引戸に取付ました
対象商品:
32983325

希望通りの商品でした。
もう少し本体部分のサイズが小さいと目立たないと思います。

2023-11-10
用途:
引き戸が自動で閉まるようにとの用途です
対象商品:
32983316

引き戸が自動で閉まるということだけについては満足していますが、「開け放し」状態にしておきたいにも関わらず一切できず、ストッパーをセットしないと勝手に閉まってしまうのは難点で、不満です。。
開け放し状態に出来ないか目下問合せ中ですが、第一弾の回答としては、色が違うとできない旨の返答がありました。
メーカーとしては、色々なことを想定して製造するべきであり、開け放しが出来ないのであれば、きちんと事前に説明をするべきですし、説明書きのどこにもその旨の説明書きはありませんでした。。。

2人が参考にしています
中国化薬株式会社 様2020-07-11
用途:
引戸の半自動化
対象商品:
32983291

取り付け方法が解りやすい図解だったので簡単に取り付けられました。

1人が参考にしています
2020-08-14
用途:
室内引き戸の自動戸閉装置として
対象商品:
32983316

引き戸は「軽量」のものでないと、スムーズには閉まりません。ガラスなどが入っている引き戸だと重いようで、自動的には動きだしたり閉まったりはしません。

1人が参考にしています
2020-03-27
用途:
喫煙室の扉の為、自閉式にする必要があった
対象商品:
32983307

割と取付は簡単です。ゼンマイ式なので当然ですが、閉まる時は早いですが、閉まり終わりは遅くなるのでもう少し早い方が良いです。速度は変えられますが、早くするとその分重くなり寿命も短くなる様な気がします。ケーブルラックもそうですが、樹脂製なので経年劣化も気になります。オール金属製があれば欲しかったです。まあ家庭用製品ですので仕方ないです。有り難うございます。

2018-07-04
用途:
トイレの引き戸に使用
対象商品:
32983316

形状が小さくて、本体の見た目は問題ない。張ってあるガイドがちょっと気になる。しかし機能から考えると、仕方ないのかな。トイレの引き戸には十分です。

有限会社うだがわ 様2018-03-17
用途:
引き戸のクロザーに使用
対象商品:
32983316

引くときは軽く引け、帰りは静かに閉まって良好です。

2人が参考にしています
2017-05-05
用途:
扉の開閉
対象商品:
32983307

可もなく不可もなくって感じです
もう少し大きくても良かったのかな

2017-07-06
用途:
トイレ引き戸に
対象商品:
32983316

大変便利に使用しておりますが もう少し開く重さ軽くなれば

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-02-23
用途:
店舗の入り口に使用
対象商品:
32983316

使用してみての具合は思っていた以上なので満足しています。

2015-07-01
用途:
会社の事務所ドアに使用
対象商品:
32983325

超便利でこれを使ったら、ないと不便過ぎます。
開け閉めが多いせいなのか、半年で故障しました。
が、追加で2個注文しました。
これからのエアコン時期、ドアが自動閉まってくれるのは必須です。