オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)のレビュー
- 用途:
- 細い配管の通線確認用
- 対象商品:
- 32987455
使いやすかったです。用途によりますがストレートとツイストの2種類を使い分けていて、こちらの商品は直線の配管で力が伝わりやす商品でした。
- 用途:
- ケーブル通線、配管確認等
- 対象商品:
- 32987464
先端のワイヤーの輪は必要ないので切り落としています。先端部の付け替えがネジ式で出来ればいいが。製造コスト考えたらこれが精一杯か。金額が高くなるのであれば現状で構わない。
通線時の腰があるので使用していますが斜めに力が加わるとすぐ折れるのが難点、ファイバー素材だから仕方なし被覆チューブの強度を高めてほしい。折れた時の接続補修パーツ有ればいいが。無い為折れた時はφ4mm×30mmの真鍮パイプにエポキシ接着剤でつけ直して使用中。補修個所5か所になったらまた購入予定。只今3か所(笑)
細くて配管通線にはいいのだが引く時は細すぎて力が入らないので特殊工具(ペンチ等でワイヤー接触部がゴム等で圧着されて破損しにくい工具。。。引く時入線液が付いているので拭きながらは無理か。まあぐだぐだと書き込ましたが、とりあえず、商品開発お願いします。使用時の改善は現場で考えます。
- 用途:
- 通線作業
- 対象商品:
- 32987464
非常に使い勝手がよく良い。
長所は細くコシがあり大抵の配管での作業が可能
短所は
接点が大きい為 配管内に既設の線があると破断する可能性がある
また致命的な欠点が引っ張った際引っ張り方次第で簡単に折れる
この太さでツイストタイプがあるのならそっちを購入した方がよい(現在無い、4mmφはあるけどこれに比べると太いし50mが無い)
持っていると使いやすいので非常に便利だが折れ易いことは念頭に入れておいた方がよい
ちなみに参考までに使い方のわからない人間が通常のスチールの感覚で使用した場合1回で折れました
購入して1週間で破損。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 信号電線の追加工事
- 対象商品:
- 32987464
50mの長さを購入し、既存の線に追加で使用したが、曲がりがきつくないにも関わらず押すことも引くこともできなくなり折れた。使い捨て感はあります。PF管の凹凸で引っかかってしまうののと、強度が弱すぎて使えない。改善をお願いします。
貴重なご意見ありがとうございます。