スーパートルクタイミングベルトS3M 60型のレビュー

平均満足度 4.81 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
499 / 税込 549
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-26
用途:
ホームベーカリーのベルト交換

ホームベーカリーのベルトがボロボロで型番が分かりませんのでひもで測って購入しましたが長すぎで使えませんでした、
測り方が失敗しました、
長さはこれより下のサイズがあうようですのでもう一度購入しました、
そしたらピッタリで使えるようになりました、
商品はとても良いです。

2026-03-09
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
32988715

この価格でこのクオリティでしたら全く問題ないです。
これからも利用させていただきます。

天願小学校 様2026-02-06
用途:
ツインバード ホームベーカリー ベルト交換

PY-D537型 のベルトとして交換しました。
長期間使用しないでいたホームベーカリーを使おうとしたところ
ベルトが経年劣化で切れていました。
メーカーへ問い合わせしたところ製造中止になっている商品に
関してはパーツを出すことはできたいとのことでした。
仕方なく、交換用ベルトを探したところこちらのサイトで取り扱いが
あったので購入しました。
機材自体は10㎜幅のベルトがはまりそうでしたが、既存ベルトが
6㎜幅だったのでこの方を注文しました。
ベルトの山、幅ともにサイズがぴったりでした。
修理後は問題なく動いています。
それにしても、メーカーの対応には不満が残ります。
製造中止後も必要パーツに関しては対応をしてほしいものです。
参考になれば・・・・

2025-08-28
用途:
ラジコンカーのベルト
対象商品:
32988541

このサイズのベルトが欲しくてやっと見つけました。
若干幅が広いですが、普通に使えてます。
強度的には全く問題ないので満足してます。

2025-05-08
用途:
ラジコンヘリコプターのテール駆動に使います。

趣味のラジコンヘリコプターを、ロングテール仕様にする為に
純正パーツよりも90mm長くするベルトです。
同じメーカーですし、寸法も同じですので不具合は無いです。

岩田塗装店 様2025-02-06
用途:
ホームベーカリーのベルト換え
対象商品:
32988812

サイズ間違えで10ミリのところ6ミリを購入してしまいが、取り敢えず交換は大丈夫だったのでこのまま使ってみます。

2024-08-09
用途:
YR-4の駆動ベルトに使用
対象商品:
32987936

ボールデフの片側フランジを外せば6㎜幅のベルトが使えます。

2024-03-12
用途:
SIROCAホームベーカリー修理
対象商品:
32988794

ホームベーカリーの修理用で買いました。
ベルトに伸びがないので購入サイズはきっちり測長したほうがいいです。
しっかりハマると高トルクタイプなのできっちり動いてくれました。全く問題ありません。

1人が参考にしています
2024-02-20
用途:
ホームベーカリー(BONABONA,BK-B67)のベルト交換
対象商品:
32988715

ベルトが経年劣化で粉々になったため交換を検討。
ベルトが通る内径を測ったところ495mmでした。492/498mmが型番にあるので少し短めの周長492mmにしたら、きついながらも入り若干軋みますが使えています。
ベルト厚みを考慮して周長498mmとかのほうがジャストフィットかも。
中を開けての部品交換はメーカー非推奨なので自己責任で。
三ツ星ベルトなかなか良い品質のようです

5人が参考にしています
行政書士小林法務事務所 様2024-05-25
用途:
ホームべーカリーのタイミングベルト交換
対象商品:
32988837

ベルトピッチ周長(mm)の種類が多く有り、掛けて張力の合うベルトを選べる。

2023-12-22
用途:
ホームベーカリーの修理
対象商品:
32988715

ニトリホームベーカリー AHS10BHのベルト交換のために購入しました。
ニトリに問い合わせたのですが「パーツ類の取り扱いがなく、提供が出来ない」とのことで、
検索してこちらの商品を見つけました。。ベルト幅6mm幅を購入しましたが、もう少し幅広の方が良かったかもしれません。今のところ問題なく動いています。

タチバナ 様2023-12-08
用途:
MTX7R ラジコン
対象商品:
32987875

無限精機MTX5~7Rへ取り付け可能。純正品と変わりない商品。

2023-01-28
用途:
趣味にしているRCカーの駆動伝達用として。
対象商品:
32988015

趣味で走らせているRCカーですが、標準ベルトでは耐久性が今ひとつのため、こちらを選定しました。プーリーもベルト規格に合わせ同一メーカーの物に変更していますが、工業レベルの耐久性のためか酷使しても今のところベルト切れはありません。購入して正解でした!

2人が参考にしています
2022-09-26
用途:
ホームベーカリー用
対象商品:
32988715

ホームベーカリーの撹拌羽のベルトが切れてしまい注文して交換しました。純正よりも耐久性が良さそうです。

2人が参考にしています
有限会社寺井彫刻初 様2022-11-04
用途:
金型用の倣い切削用の彫刻器のスピンドルのベルト
対象商品:
32989056

40年も前の機械です。機械の製造メーカ-は消滅していましたが、それでもこちらで購入できて助かりました。ありがとうございました。

2022-05-05
用途:
ラジコンカーに使用
対象商品:
32987787

20数年前のエンジンカー 
純正部品もメーカーには当然無く、オークションなどでは凄い値段で出品されてます。 
当時の製品を高額で手に入れるより、ゴム製品は新しい方が当然良いわけです。
流用可能かを調べるのには時間がかかりますが、
モノタロウさんには、とてもお世話になっております。

4人が参考にしています
2022-04-29
用途:
生処理機の修理
対象商品:
32988234

1年半前に買い機械はバッチリでした
あれから止まらず動いてます

2022-01-04
用途:
ラジコンカーのレストア
対象商品:
32987954

絶版品なども安価に入手出来て大変助かり喜んでいます。

2021-12-02
用途:
生処理機の修理
対象商品:
32988234

ようやくベルトが見つかりました 
生処理機のベルトが切れて機械が動かず直りました
20年以上使っているので…もっともっと使いたい

ウツキ 様2024-03-20
用途:
こね機のベルト切れのための交換
対象商品:
32987787

サイズ合わずのため、使えず。メーカー型番たたいたらこの商品出てきたので、代替品だと思い注文したら、残念でした。もう少し、反映されて欲しいです。