センター一発 両頭ビット付ドリルのレビュー

平均満足度 4.52 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム
スターエム
1,798 / 税込 1,978
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。 【用途】介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-22
用途:
遊びがゼロの高精度スライドレールを、0.1㎜単位の精度で2×4に固定するため
対象商品:
33024476

他の人のコメントに、「送り出される下穴ドリルの長さが足りない。確かにセンター一発なのは使い易いし脱着もラクなんだけど、下穴深さが足りずに別の下穴ドリルも併用しています。」っていうのがあったんで、別で長いドリルを買ったんだけど、必要なかった。。
商品説明をよく読めば書いてありますが、ガイドは取り外せます。
ネジで装着されているので、ガイドを回してやれば取り外すことができます。ちなみに、中に入っているドリルの長さは54㎜ほどあります。

2024-09-10
用途:
設備木工加工に使用
対象商品:
39406857

今回購入したサイズは少々大き過ぎたので、後日ひと回り小さいモノも購入予定。
ドライバビットとのカプラグリップgあサイズ別に色分けされているのは便利。
ドリルの替刃あるいは下穴(テーパ)ドリル刃がラインナップされると更に良い。

1人が参考にしています
2024-07-17
用途:
蝶番の取り付け  マイターレールレールの取付
対象商品:
33024476

取付穴の中心にこれで楽にビス打ちが楽です、今までのストレス解消になります、
木の部材の木目によりズレる事があったが、これで解消。

1人が参考にしています
2023-10-02
用途:
ビス止め
対象商品:
33024451

同じようなセンターに穴を開けるものは持っていましたが、これは便利!
ビットの先端に付けられるのが便利です。
違うサイズも購入予定です。

2022-10-03
用途:
電気関係の機器や器具の取付時に使用
対象商品:
33024451

ビス止め時にセンターが合うのはいいですね。
サイズ違いも順次購入したいと思っています。

1人が参考にしています
丸実建具工業株式会社 様2022-08-22
用途:
丁番ビス留め時
対象商品:
33024476

正確にセンターに下穴を開けることが出来、脱着も容易

西島建具店 様2022-04-11
用途:
建具取付
対象商品:
33024476

これは優れものです。
着脱が簡単にできるので、作業効率が実に良い。
木くずのつまりが、どれくらいの頻度で発生するかは、これから使い込んで
いくうちにわかると思います。

2022-03-04
用途:
蝶番をつける時
対象商品:
33024451

この商品自体は前から知っていたのですが、なかなか買うまで至らなかったのですが、購入してみてよかったです。
肌もしっかり真ん中に訳し取り付けがめちゃくちゃ早くなりました。また潰れたら絶対に購入します。

2022-01-23
用途:
蝶違い、トリマーベースの穴あけ
対象商品:
33024476

蝶違い、トリマーベースの穴あけ等に使用していますが正確に穴あけができます。

2022-07-29
用途:
diy
対象商品:
33024467

対応も早く、思った通りで、サイズもバッチリでした。

2021-06-03
用途:
蝶番に使用
対象商品:
33024467

サイズが複数あり迷いましたが、様々なサイトで使用事例を参考にして決めました。
サイズはSにしてみましたが、38mmの蝶番で問題なく使用できました。
比較的幅広いサイズに使用できるような気がします。

1人が参考にしています
2020-09-09
用途:
蝶番の取付
対象商品:
33024476

蝶番は、ほんの少しずれても、納まりが良くないないのであれば便利です。アングルの取付で、ねじ穴がずれるのはコンクリートに打つ時なので、コンクリートドリルもセットになっているとありがたい。

1人が参考にしています
2022-07-27
用途:
穴を開けるさい

数回は使用出来るが、20回以上使用するとビットがすぐに折れる

1人が参考にしています
2020-06-30
用途:
丁番等の取り付け
対象商品:
33024467

手すりの設置や丁番取り付けに使用しましたが、穴のセンターに下穴をあけることができ大変助かりました。
スプリングが強いので慣れるまで、少し使いにくいところがあります。

1人が参考にしています
2020-01-01
用途:
蝶番との下穴加工
対象商品:
33024467

すばらしいです。
サイズを選ぶときに木ねじの適応サイズを説明してほしい

1人が参考にしています
2019-09-13
用途:
蝶番の下穴あけ
対象商品:
33024476

インパクトドライバーで下穴開けた後ビット交換無しでそのままビスがしめられて便利です。
下穴もぶれてないので綺麗にビスがはまります。
気になったのは下穴を開けるときスプリングが硬めなので初め動かない不良品かと思いましたww。

1人が参考にしています
田中商店 様2025-04-13
用途:
2×4製品の組立

送り出される下穴ドリルの長さが足りない。確かにセンター一発なのは使い易いし脱着もラクなんだけど、下穴深さが足りずに別の下穴ドリルも併用しています。今のままだとただのセンターポンチか1×4専用の下穴ドリルです。もしかしたら2×4用に別の品番が有るの?

かねとく工房 様2024-10-14
用途:
ヒンジの皿穴ビスの下穴開け

名の通りセンター一発で便利であるが、硬い材料(アクリル板等)では切粉がつまり清掃に手間がかかる。

ORIGIN WORKS 様2019-04-14
用途:
スライド蝶番などの金具取り付け
対象商品:
33024467

金具の取り付けに、簡単にセンターに下穴があけられます。他のドリルビットで開ける事を考えたら、考える時間がもったいないでしょう。

1人が参考にしています
2011-06-13
用途:
家具製作
対象商品:
33024467

簡単便利、調べた中では最も安いと思う。

1人が参考にしています