ヒートガンのレビュー

平均満足度 3.88 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヒートガン RELIEF
RELIEF
   
熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。加熱後の冷却の為送風機能付き。作業効率がアップする高出力1500W。保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。 【用途】塩ビ管などの曲げパテの乾燥塗装やシールの剥がし作業熱収縮チューブの加工シュリンクフィルムの収縮
33件中 21~33件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ネームレス 様2014-04-11
用途:
SUPパドルの加工等
対象商品:
33049475

作業が早くきれいに出来ました(以前はドライヤーを使用)

2014-01-28
用途:
バイクの修理
対象商品:
33049475

性能、操作性共に良い。

東海急送株式会社 様2013-06-26
用途:
幌シート補修作業。
対象商品:
33049475

長いノズルが付属品にあると良いかも。
温度調整のダイヤルが分かり難い。
思った寄り軽量、コンパクトで、使いやすい。
能力も大変良く重宝しています。

チバテクノサービス 様2019-08-24
用途:
スミチューブの収縮に使用
対象商品:
33049475

横から撮影した写真と実際に見た状態の差が大きく違っていました。
L字ガードの部分が必要以上に厚く(幅が広い)、ガッカリしました。 必要以上に厚すぎます。ガード部分は無くても良く、無い物が殆どで、何のために有るのか分かりません。 横からの写真とイメージが違いすぎるので、この様な場合は、斜め方からの写真にして頂たいですね。格好が悪いと、持ち歩けないです。そんな訳で自社工場でのみ使用しております、

やまもと屋 様2013-06-27
用途:
塩ビパイプ曲げ等
対象商品:
33049475

使用回数は少ないですが、熱量、風速等問題なく、コンパクトに使えます。

エヒメマリン株式会社 様2013-04-29
用途:
船舶エンジン塩固着ボルト抜き・FRP成形・デカール剥がし
対象商品:
33049475

この価格でこの性能です。アダプターキット・ケース付にも感激です。

スタジオK 様2013-02-04
用途:
ラリーカーなどの小物のFRPやカーボン成型
対象商品:
33049475

温度が安定していて温度設定がし易く時間が短縮できました。付属品として温度計(50度~800度C)が付いてると便利だと思います。

2013-01-31
用途:
シュリンク等
対象商品:
33049475

温度調整でこの価格は非常にお得だと感じました。風量の点で不足を感じました。

1人が参考にしています
2011-01-11
用途:
ステッカー剥離等
対象商品:
33049475

操作感、温風の温度等、価格の割には良い性能だと思う。各種アダプターの装着がゆるい。

2人が参考にしています
2014-01-14
用途:
ガラス表面に付着した水分の乾燥
対象商品:
33049475

ヒートガンを使用している最中に、何か焦げ臭いにおいがしたため、止めて自然冷却したら加熱しなくなりました。
もし、内部の配線等が焦げて壊れてしまったのであれば、根本的な問題があるように思われます。
毎日使用しているわけではありませんが約2年の寿命でした。
2年の寿命が長いか短いかは人それぞれですが、2年に1度買い替えるコストを考えると、安かろう悪かろうではないでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品寿命につきましては、ご使用頻度等で変わってきますので一概に申し上げにくいところですが、メーカーに確認しましたところ、原因としては次のような場合が考えられるとのことです。
①内部熱線部分に異物が混入して付着、それが燃えて熱線が切れた。
②吹き出し口を対象物に近づけすぎて内部に熱が溜まってしまい、熱線が切れた。
またスイッチを切られて冷却をされたとのことですが、送風モードで風を送り続けるのが正しい冷却方法となります。
上記①②のいずれについても該当されない場合、製品を回収して詳細な原因を追究することもできますので、ご希望であればお手数ですが、弊社お客様お問い合わせ窓口までご連絡をお願いします。
よろしくお願いいたします。

2011-06-09
用途:
シュリンクフィルム用
対象商品:
33049475

以前レビューを書いた事がありますが、先日ヒートガンが動かなくなりました。配線の付け根(ボディー側)にて断線(溶けて配線が見えている)していた為、分解してつなぎ直してみましたが動きませんでした。本体の中からは「ブーン」と音がしますが動きません。やはり、安かろう悪かろうの商品だったのでしょうか?作業にしようしなければならないので購入は検討していますが、短命では困ります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
頂いているレビューの内容のみでは不良品かどうかの
判断が出来ません。
ご希望であれば一旦お預かりし調査をさせて頂きます。
お手数ですが、ご希望の際は弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
何卒、よろしくお願い致します。

株式会社エンドレスプロジェクト 様2010-11-22
用途:
ラミネートフィルム専用で使用している。
対象商品:
33049475

今まで大型の機械で作業していたが、多品種小ロットの物に関しては同じ様なヒートガンで対応していた。他社の物は高額だった為、試しに購入した所、軽い上性能的にも同等で有り重宝している。
非常に満足している。購入後の不具合も発生していない。

2011-01-06
用途:
塗装の乾燥。分解時の暖め。
対象商品:
33049475

スイッチの温度大小表示がいつも分かりづらい。