柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)のレビュー

平均満足度 4.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興
八興
379 / 税込 417
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-19
用途:
自動車整備時
対象商品:
33054025

シリンジに刺して使用している。
柔軟とあるが、想像していたよりかなり硬かった。
耐油性は問題なし。

2人が参考にしています
かのう歯科医院 様2020-06-05
用途:
超音波スケーラー内部のホース交換
対象商品:
33053955

超音波スケーラー本体より、水漏れがあり、分解したところ、内部のホールが経年劣化で破損。ホース交換しようと試み、このフッ素ホールを選択。これで、次亜水に対応可能にもなりました。

1人が参考にしています
2020-06-04
用途:
流量調節器に接続
対象商品:
33054165

価格も安く、材質も良く、丈夫で非常に良かったです。

2019-04-23
用途:
クルマのメンテナンス時
対象商品:
33053955

パワーステアリングのオイル交換時にプラスチックシリンジに取り付けて使用しました。
購入したチューブが細かったので加熱して柔らかくしてからシリンジに取り付けました。
透けて見えるのでオイルの具合が確認しやすかったです。

1人が参考にしています
2018-04-25
用途:
浄水器の接続用
対象商品:
33054165

透明で中が見えると汚れた時に認識しやすい。柔らかさも十分であり、接続作業が容易にできるようにホースを長めにしてあっても、キッチンのシンク下に収めることができた。

3人が参考にしています
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国 様2012-12-06
用途:
ブレーキブリーダーの補修用として
対象商品:
33054025

ブレーキフルードを交換する工具のホースが、長年の使用によりダメになったので補修用チューブを探していました。
一般的な、塩ビ系燃料ホースでは柔軟性は申し分ないのですがブレーキフルード相手の耐久性に難があります。
なのでテフロンホースとかを考えていたのですが取り回しが固いのは困りますので、この「柔軟」フッ素ホースに決めました。
柔軟なのは取り回しの事で、材質的にはかなり固いですから取り付けアダプタへの差込には暖めたりの工夫が必要でした。
しかし吸い込みの負圧が掛かっても潰れたりしないのでとても具合がよろしいです。
ブリーキブリーダ工具は結構高いので、買い替えせずに済んで助かりました。
1m単位での販売があったのも、すごく良かったと思います。

4人が参考にしています
2016-04-25
用途:
バイクのガソリン残量チェックゲージとして
対象商品:
33054095

柔軟でチューブタイプホースということでしたが、ものすごく硬く、曲げることができませんでした。まるで、銅製のパイプのように硬かったです。説明が不十分なのか、長期在庫品で経年変化で硬くなった商品と思いました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。