オイルシール UE型のレビュー
- 用途:
- クランクシャフトのシーリング
純正部品がすでに廃版となっていたため、シーリング材で実績のある社外品を使用することにした。
各部の寸法や、リップ部分の形状を調べる手間があったが、純正部品と同等以上のものが見つかったため、一安心。
- 用途:
- オートバイ・整備
バイクホイールのダストシールとして使用しています。グリスを十分に塗布し、使用していて一度も破損などはありません。様々なサイズがあるので純正品の代用の他にも自作製作品のダストシールとしても使用させて頂いています。
- 用途:
- エアコンコンプレッサーのシャフトシールに使用
- 対象商品:
- 00294848
エアコンコンプレッサーのシャフトシールに、ジャストサイズのOリングが届く迄に1ヶ月位かかる予定だったので、間に合わなかった時の予備に購入しました。 無事にそちらのOリングが先日届き、間に合ったのでこちらは使用しませんでした。 何かの時の為にストックしておきます。
- 用途:
- 畝刈機修理
畝刈機の車軸修理に使いました。
大抵の畝刈機はこのサイズじゃ無いでしょうか。
- 用途:
- バイクのオーバーホールで交換するため。
古いバイクなので純正品の入手が難しく、外径が2mm小さいこのパーツを使いました。肉厚1mmのアルミパイプを使えば済みますから。けど、こんなパーツは内径、外径、厚みさえ判れば使用可否は判断出来ますので、純正品にもこの3つの寸法を入れて貰えると助かります。あつ、もしかしてP/Nで検索すれば分かるのかしら?2度手間ですけどね。
- 用途:
- 電動工具の修理
このサイズは入手困難でした。モノタロウさんでは、種類もサイズも豊富で助かります。
- 用途:
- 重機油圧シリンダー修理に
重機油圧シリンダー修理に、現物測定して注文いたしましたが、ピッタリ合って
喜んでます。
- 用途:
- 機械の修理
機械の修理(定期的な部品交換)にいつも使っています。シール交換は面倒なので、純正品でも使われているこちらかもう一社の製品を利用しています。品質耐久性に安心感があります。
- 用途:
- 軸のオイルシール
機械のメンテナンスで必要になり翌日には届いて仕事がはかどりました
- 用途:
- オートバイのオイルシール交換時に使用
VTスパーダのFスプロケ奥のシールとして使用しました。
純正品はツバがついていて、ケースを割る必要がありますが
このシールだと、ケース割らずに打ち込めます。
念のために、シールとケースの間に液ガスを塗りました。
- 用途:
- 消耗品交換
店頭販売されていない。現物を確認できない不安は
あったが、問題ないようだ。
- 用途:
- ホイールのダストシールに
ホンダの91253-MV9-003が廃盤になったので代替えに使いました。
ダストシールとして使うので中のスプリングを外してグリスたっぷりで組み付けました。なかなか来ないのが難点だが満足です。
- 用途:
- 草刈ハンマーナイフ用
草刈ハンマーナイフ用、絡まった草で結構頻繁に消耗するので、試しに購入しました
- 用途:
- フォークリフトのテイルトシリンダーの油漏れ改善
- 対象商品:
- 33125461
外径サイズが1mm実物より大きかったが、サンダーで周囲を削って合わせて利用して、作動油の漏れがとまりました。