オイルシール UE型のレビュー

平均満足度 4.82 (316件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業
209 / 税込 230
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。 【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
316件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-29
用途:
機械
対象商品:
33125233

モノタロウオリジナルとあまり変わらないような気がした。

2025-01-04
用途:
ボートトレーラーに使用

メーカー指定の物より内径が少しだけ小さい物に代えてみました
丁度良い嵌り具合になったかと思います

冨原農園 様2024-12-02
用途:
作業機のメンテナンス時
対象商品:
33125032

丁度良い感じでした。もう少し丈夫で泥が入らない様でしたら大変有難いです。

2024-09-18
用途:
デイトナのステアリングダンパーOH

デイトナのステアリングダンパーのオイルシール交換に使用しました。厚みが1mm足りなかった分はタイヤのリムバンドを同じようなサイズに切り取って調整しました。交換後周りからオイル漏れしてしまったのでダメもとでセメダインスーパーXを使用したところオイル漏れは解消出来ました。

2024-07-04
用途:
カワサキ・ビンテージオフロードバイクの整備に代替え部品として使用
対象商品:
33124795

カワサキ・90TR(G6)のオイルシール・リヤハブカップリング(カワサキ純正部品番号:92052-003(BJN 25 40 6 C3)がメーカー欠品の為、外替え品として使用。 シングルリップなら5ミリ厚が有りましたが、オフロードバイク過酷な使用環境を考えるとダブルリップ・7ミリ厚のこの商品が理想的な為に採用! 1ミリ程ハブから飛び出しちゃいますけど、飛び出し部の角が面取りされているので、違和感はありません。

2人が参考にしています
2024-08-29
用途:
機械修理
対象商品:
00295785

純正オイルシール廃盤のため、こちらを購入しました。安くて早く届いて機械修理に大変助かっています。

2024-06-03
用途:
スズキgt750ウオターポンプに使用
対象商品:
00294796

純正がが販売終了でだったので見つけられて大変良かった。今後もモノタロウ活用したい。

1人が参考にしています
2024-05-19
用途:
トラクターのロータリーPTO軸のオイルシール交換
対象商品:
33125233

1970年代の日の本トラクター E14、ロータリー型式DS1200のロータリー側PTO軸のオイルシールを交換しました。内径、外径、厚さがピッタリでした。純正品はもうないので助かりました。

2024-06-16
用途:
農機具修理
対象商品:
00294997

農機具の純正部品はそれなりの価格がするので、安心メーカーの「武蔵オイルシール工業」を何時も使用しています。

2025-01-06
用途:
スクーターのメンテナンス作業

純正部品の価格が高すぎます。寸法確認出来たら問題なく使用できます。

ガレージ ヒグチ 様2024-05-04
用途:
フロントフォークのメンテナンス
対象商品:
00295252

フロントフォークからオイルが漏れダンパーの機能が低下した為交換を行い機能が改善された

2024-06-26
用途:
高圧洗浄機のポンプに
対象商品:
00294805

今のところ圧力も上がりいい感じですね。後は耐久性が

2024-04-28
用途:
除雪機のメンテナンスに使用
対象商品:
00295042

日中に部品をばらし、寸法確認後に夜にネットで発注出来てよかったです。

2024-09-15
用途:
機械のメンテナンス時

耐久性と精度がよい、信頼性がありこれからも使いたい商品です。

2023-12-14
用途:
オートバイの整備に
対象商品:
00295697

TIGER800のフロントハブシールとして使用しました。
主に外的な防塵と雨滴及び防水目的なので汎用オイルシールで必要十分な性能を確保出来てます

北総軽貨 様2023-12-06
用途:
オートバイのホイールに
対象商品:
00295846

ホンダのマグナ50のホイール内のダストシールとして使いました。純正品とサイズが同じで、値段は少し安かったです。

2023-10-25
用途:
JA11のパワステギヤBOX
対象商品:
00295408

純正品では単体で出ませんが対油性の物でサイズが合えば問題無く使えます!
お陰でパワステギヤBOXからの油漏れが直りました。

1人が参考にしています
2023-07-09
用途:
耕運機こまめの軸シール交換に
対象商品:
00295085

ホンダ・耕運機・F210こまめのトランスミッションオイルが左側からだだ漏れになったので交換しました。モノタロウさんは純正部品91255-729-931の取扱をやめてしまったようですが、より安価に交換でき、交換後は全くオイルが漏れず良い感じです。
交換にはプーラーがあると便利ですが、手元に良いものがありませんでした。今回は木ねじをついている古いシールへ2本ねじ込み、ネジへワイヤをくくりつけ、自動車用のジャッキでワイヤを引っ張り引き抜きました。
圧入時は、シリコングリスをシールとハウジングの両方に塗布し、6204の廃ベアリングを当ててプラハンで叩きました。
左右でシールの外径が違うため部品も違います。左側はUE204010、右側はUE204710です。

1人が参考にしています
菱沼商会 様2023-08-02
用途:
オートバイ修理
対象商品:
33125084

オイルシールはモノタロウさんが、品番又は、内外径、セット幅が判れば探せるし、在庫も略有りますので、安く早く入手できます。メーカー廃番品も内外径、セット幅が判れば探せたりしますよ

2024-05-11
用途:
草刈り機の修理
対象商品:
00295207

使われていた部品と同じものなので問題なく使えてます。