シリコンチューブのレビュー

平均満足度 4.62 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ アズワン
アズワン
198 / 税込 218
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-09
用途:
自動車等のメンテナンス

潤滑油スプレーのノズル延長に利用しています。手の届かない場所にスプレーが届くようチューブで延長しシリコンの柔軟性を生かしピンポイントでスプレー出来るようになりました。

2025-12-10
用途:
RCのパーツ用に
対象商品:
33151562

RC用に使っています。
専用品は高額なのでこちらの方が安価で助かります。

2025-06-06
用途:
ラボセンターで使用

早々にお手配いただきありがとうございました。おかげ様で快適に使用できています。

2025-08-07
用途:
バイクのメンテナンス

なかなかこのサイズが入手しずらいのですが、簡単に入手できるのが嬉しいです。品質も問題ありません。

2023-02-21
用途:
OPで使用です
対象商品:
33151833

とても良かったんじゃないのかなって思います(小並感)

2022-05-04
用途:
園芸
対象商品:
33151772

折り目がつきにくく頑丈です。
硬度がしっかりしているので是非おすすめしたいです。
梱包も緩衝材、箱に包まれているので安心です。
また、到着時折り目がついていないのも嬉しいです。

1人が参考にしています
2022-03-18
用途:
小物作成

チューブの内径や外径、厚みの種類が多く目的に合わせて購入できるので助かります。

2人が参考にしています
2022-03-13
用途:
自転車の虫ゴム  釣りの仕掛けに使ってます、あまり劣化しないので何回も使用出来ます。
対象商品:
33151456

空気が抜けないのでよかったです。釣りの仕掛けは弾力性が良いので丁度いい加減です。劣化が少ないので何回も使用出来るので重宝しています。

2022-02-16
用途:
スプレイヤーのチューブに
対象商品:
33151492

振り子式のスプレーを愛用してるが、シリコンチューブの劣化が速い。
正規品を購入すると15cmから20cmの1本で400円と言われたので、モノタロウさんで探した。
安価に手に入りいくらでも使えるので助かる。

2022-01-30
用途:
水配管
対象商品:
33151456

狭いところに水を引き回すのに使用しています.何ら問題なく使用出来ています.

2021-10-01
用途:
自動車のブレーキのエアー抜き
対象商品:
33151544

厚みがあり使いやすいです。透明なのでエアーの混入もみやすいです。

1人が参考にしています
2021-08-06
用途:
Solder nozzle
対象商品:
33151474

Good mechanical performance at 250C.

1人が参考にしています
2021-06-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
33151605

安くて製品の質が良い。サイコーです。これはお薦め。

1人が参考にしています
2020-11-19
用途:
ラジコンボートの燃料チューブ
対象商品:
33151501

まだ使用し始めで経年劣化が気になりますが、使用感は良好です。

呼吸器科川合医院 様2020-11-01
用途:
SOTO ST-310 のやけど防止
対象商品:
33151544

SOTO ST-310 のやけど防止で五徳土台一体式 ステンレス4㎜棒の外側にはめて使います。
耐熱性十分かと

2020-10-10
用途:
自動車整備
対象商品:
33151544

伸縮するため、エア抜き作業時大体のブリーダーのサイズに合う。
薄い物は穴が開きやすいが、これは適度に厚みがあり、持ちが良い。

虫の相談所 夢志 様2020-07-24
用途:
インジェクトスプレー機のメンテナンス

機械元々のインナーチューブが耐薬剤性がなく、内部でボロボロになり困っていましたが
丁度シリコンチューブを見つけ早速交換しました。
全く問題なく作動させる事が出来助かりました。

協業組合カテックフジ 様2020-01-08
用途:
車の整備
対象商品:
33151544

ブレーキフルードの交換の時に使います エアー抜きニップルにしっかり くいつくので便利 定期的に購入しています

2019-11-26
用途:
バイクの燃料ホースに使用してます。
対象商品:
33151587

内径に対し肉厚が有り折れにくく耐久性も有り使い勝手は抜群です。

2019-10-16
用途:
排水作業用
対象商品:
33151754

柔らかい素材で1メートル程度のみ必要だったのでこちらが目的に合ったちょうどよいものでした。