レーザーマーカー付赤外線放射温度計のレビュー

平均満足度 3.76 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D
A&D
3,698 / 税込 4,068
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614) 【用途】機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-17
用途:
オーブンレンジの温度確認
対象商品:
18451634

読み取りは素早く、操作は簡単です。手頃な価格です。

1人が参考にしています
2022-09-03
用途:
ソース、肉料理煮込みなどの冷却&温度管理で液面温度を計測したり室内温度の計測に使用しています。
対象商品:
18451634

使いやすい。
赤外線ポインターが検体から離れてもそれほど広がらない、拡散しないのでいい。
電池も単四付属で実用的だし電源OFF自動でするので無駄に消費しない。他機種よりも安いのでいいです。

4人が参考にしています
2022-01-04
用途:
ATFの温度計測実験
対象商品:
18451634

ATFの温度計測の実験として使用。
車側のOBD2経由の温度とこの温度計と熱電対を入れての測定でどれくらいばらつきが有るかの実県的な計測に使いました。

4人が参考にしています
2020-11-30
用途:
製品の仕上がり温度確認
対象商品:
57378256

撹拌中の温度を測るので、非接触式温度計を使用していますが、赤外線なので誤差が大きいです。これはしかたない事なのですが、もう少し補正幅広いと使いやすいですね。

2人が参考にしています
2020-11-22
用途:
住設機器の設置後動作確認
対象商品:
18451634

ざっくりと温度を測りたい用途であれば、手の届かない位置でもマーカーを頼りに簡単に測れるので便利。ただし正確さを求めるなら、3段階のみの放射率設定など「荒い」と感じる部分はある。
付記)体温計として使うことは想定されていないと思われる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらはお書きの通り「温度計」です。「体温計」ではございません。こちらの商品のレーザーは人に向けて照射することを想定されておりません。また、体温は測定可能な温度帯ではございません。よろしくお願いいたします

2020-07-04
用途:
多種多様な物質の表面温度の測定
対象商品:
49327888

軽くて使いやすい。今後の計測作業に威力を発揮すると思う。

2人が参考にしています
2021-02-03
用途:
納品時の温度記録
対象商品:
18451634

とても早い対応で有難かったです。
使い方も簡単で使いやすいです。次も購入したいと思います。
ありがとうございました。

株式会社ニトムズ 様2020-01-20
用途:
塗工時、材料表面の温度を測定します。
対象商品:
18451634

非常に使いやすく、デザインもよく、最高な製品です。
あと、1000円の値引きもいただきました。

2020-02-14
用途:
料理や液剤調合温度管理
対象商品:
18451634

この値段で温度範囲なら気軽に買えるのでありがたい

2019-11-17
用途:
愛車メンテ時
対象商品:
18451634

今まで手の届かなかった部位の測定が簡単にできて頼もしいですね!

2019-04-15
用途:
装置に組み込まれた金属部分(4~36度でコントロール)の温度測定
対象商品:
18451634

放射率の設定が3段階(0.95/0.70/0.30)というのが少なすぎる。
購入して実際に被測定物を測ってみるまで放射率が上の3つの設定で
使用したとき適正かどうかが分からない。
せめて6段階くらいを切り替えできるようなものだったらいいと思う。
ただ、大まかな温度を把握したい場合などには手軽で非常に使いやすい。
使用方法もシンプル。
またスイッチを押したときにレーザーが出るため
どの部分を測定しているかが一目で分かる。

2021-03-24
用途:
遊びで買ってしまいました
対象商品:
18451634

離れたところから温度が計れると言う事で興味本位で買ってしまいました。
試しに冷凍庫やらコーヒーの温度やらを計りましたが数値がパラパラしてどれが本当の温度なのかよくわかりません。おそらく大体でいいのかもしれませんが。それと何やら物体によりこちらの温度計の数値を変更するようで使い方もイマイチ理解していない状態です。どうも物体により熱の吸収率の違いを設定するのかもしれません。一覧表が載っていましたのでそれを見て設定すればいいとは思いますが。一応最初の設定で使用しています。

1人が参考にしています
2019-02-09
用途:
工場用途からサーキット遊びまで
対象商品:
18451634

工場でのちょっとした温度管理や、趣味のサーキット走行でのタイヤ温まり、ブレーキローター温度を数字で把握できます。ポイントマーカー付きでどこの温度かも一目瞭然で、とても重宝します。

2018-09-14
用途:
床暖房温度測定
対象商品:
18451634

離れたところから測定できて施工後の温度管理がとっても楽になりました

2人が参考にしています
2020-09-22
用途:
焼成温度測定150℃~350℃
対象商品:
49327888

測定温度の誤差が大きく 信頼性に欠け焼成温度のデータとして不適切であった

1人が参考にしています
2017-08-21
用途:
配管の温度計測
対象商品:
49327888

スペックについては申し分なく、問題なく使用しています。
購入時には類似の商品が多々あり、選択に手こずりました。
もっと製品の特徴を解り易く記載してくれると助かります。

6人が参考にしています
窪田酒造株式会社 様2018-12-12
用途:
お酒の醪の検温
対象商品:
18451634

現場で検温するが温度の従来型温度計との誤差がありすぎて使用不可。

2人が参考にしています